Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Süßstoffspender

  Süßstoffspender  (1 Angebot unter 30.867.531 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Süßstoffspender“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Süßstoffspender"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Zeller Present 27311 Zuckerstreuer Edelstahl (1 Angebot) 
Dieser hochwertige Süßstoff-Spender aus Edelstahl bewahrt Ihren Süßstoff stilvoll auf. Die Dosierung erfolgt durch einen seitlichen Pressbutton, pro Druck erhalten Sie eine Süßstofftablette.
Zeller Present
27311
€ 7,81*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Süßstoffspender
^

Der Süßstoffspender – für eine einfache Dosierung des Süßstoffs

Süßstoff wird dazu verwendet, Nahrungsmittel süßer zu machen. Die Süßkraft kann bis zu 500 mal höher als bei Zucker sein, weshalb es auf eine genaue Dosierung ankommt. Neben Flüssigkeitsspendern ist die Verwendung eines Süßstoffspenders für kleine Tabletten ideal. Eine Tablette entspricht von der Süßkraft her einem Würfel Zucker. Den Süßstoffspender finden Sie an Frühstücksbuffets, auf Theken, als Tischzubehör und neben Kaffeeautomaten.

Der Süßstoffspender - für jedes Süßmittel den richtigen Spender

Den Süßstoffspender gibt es für kleine Tabletten oder flüssige Süßstoffe zum Tropfen. Die Tabletten werden häufig über einen Mechanismus, den man durch Drücken betätigt, ausgegeben. Bei manchen Modellen drückt man auf den Deckel, bei anderen Ausführungen hat man extra einen Drücker im unteren Bereich des Behälters. Andere Spender erlauben es, durch auf den Kopf kippen einzelne Tabletten herauszugeben. Flüssige Süßstoffe werden dagegen eher zur Nahrungszubereitung eingesetzt und finden sich daher in Küchen. Die Flaschen haben kleine Öffnungen, mit denen man tropfenweise die Süßkraft dosieren kann, und meist auch einen Deckel, um sie nach Gebrauch wieder verschließen zu können.

Das richtige Material wählen

Den Süßstoffspender gibt es aus Kunststoff, Porzellan, Edelstahl oder Glas oder auch als Kombination verschiedener Stoffe wie etwa Glas und Edelstahl. Während man bei Glas die Füllmenge sieht, ist das bei den intransparenten Materialien nicht möglich. Um zu wissen, ob der Spender gefüllt ist, muss man ihn anheben und etwas schütteln, wenn es ein Tablettenspender ist. Spender aus Kunststoff sind meist funktional gestaltete, nicht nachfüllbare, dafür aber sehr leichte Gefäße. Je nach Hersteller variieren die Farben, wobei der Spender häufig weiß und der Drücker farbig ist. Spender aus Edelstahl oder Porzellan sind verhältnismäßig schwer, dafür aber auch schön gestaltet. Sie sind nachfüllbar und entlasten so die Umwelt. Diese Süßstoffspender sind für das gehobene Ambiente geeignet, wo keine Gefahr besteht, dass der Spender als „Andenken“ mitgenommen wird.

Die Füllmenge macht den Unterschied

Süßstoffspender gibt es mit unterschiedlichen Füllmengen. Für den häufigen Gebrauch wie an Frühstücksbuffets sollten Sie mit einer Befüllung von zwölfhundert Tabletten rechnen. Statten Sie jeden Tisch aus, genügen auch kleinere Gefäße mit zugleich dekorativen Charakter.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.