Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Schaummittel-Zumischer

  Schaummittel-Zumischer  (2 Angebote unter 28.146.060 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Schaummittel-Zumischer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Schaummittel-Zumischer"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Zumischer L, Nenngröße Z4, Eingang / Ausgang B/B (1 Angebot) 
Zumischer bringen flüssige Löschmittelzusätze in einem bestimmten Mischungsverhältnis in eine Schlauchleitung ein. Sie werden dabei in die Schlauchleitung zwischen Pumpe und Schaumrohr eingebaut un...
AWG
60526133
ab € 274,77*
pro Stück
 
 Stück
Schaummittel-Zumischer (1 Angebot) 
Das Buch aus der Reihe Fachwissen Feuerwehr beschreibt die unterschiedlichen Geräte und Systeme für das Zumischen von Schaummitteln und ihre Handhabung in der Einsatzpraxis. Aus dem Inhalt: - Grund...
Ecomed
9783609694276
€ 17,75*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Schaummittel-Zumischer
^

Der Schaummittelzumischer ermöglicht die Löschschaumherstellung vor Ort

Schaummittelzumischer sind ein wesentlicher Bestandteil der Feuerwehrausrüstung. Diese Feuerlöscharmatur wird benötigt, um Schaummittel im richtigen Verhältnis zum Wasser zu mischen und so einen erstickend wirkenden Schaumteppich zu erzeugen. Dieser findet seinen Einsatz bei Feststoff- und Flüssigkeitsbränden, um eine effektive Brandbekämpfung zu erzielen.

Schaummittelzumischer mit Zumischregulierung

Um das Löschmittel perfekt an die Brandbedingungen anpassen zu können, ist es von Bedeutung, dass die Zumischrate des Schaummittels am Schaummittelzumischer schnell und einfach reguliert werden kann. Die Regulierung sorgt für die gewünschte Zumischmenge an Schaummittel zum Wasser. Durch diese Rate wird direkt beim Einsatz die Konsistenz des Löschschaumes bestimmt. Eine geringere Zumischung sorgt für eine höhere Fließfähigkeit, ein höherer Anteil macht den Schaum steif und verstärkt die erstickende Wirkung. Die Regulierungsmöglichkeit sollte zwischen 1 % und 6 % liegen. Dadurch haben Sie ausreichend Spielraum in der Schaumkonsistenz. Besonders vorteilhaft ist eine stufenlos regulierbare Zumischrate.

Druckkonstanz

Beim Löschen von Bränden ist es wichtig, ausreichenden Druck anliegen zu haben. Da der Schaummittelzumischer als direkter Bestandteil der Löschschleife als Armatur fungiert, ist auch hier eine möglichst hohe Druckkonstanz vorteilhaft. Verschiedene Zumischer bieten hier voneinander abweichende Werte. In den meisten Fällen werden Injektionszumischer eingesetzt, diese haben aber gerade die Druckstabilität als Schwachstelle, zulässig ist ein maximaler Druckabfall von 38 %. Bei Einsätzen in denen ein gleichbleibender Druck wichtig ist, sollten Sie daher eher zu Pumpen- oder Turbinenzumischern greifen. Diese Zumischer werden vor der Pumpe installiert und ermöglichen dadurch besonders große Wurfweiten mittels Schaumrohr.

Die Durchflussmenge

Je nach Anspruch werden Zumischer mit unterschiedlichen Durchflussmengen angeboten. Die Durchflussmenge bestimmt, wie viel Löschmittel ausgeworfen werden kann und definiert damit nicht unwesentlich die Geschwindigkeit und den Umfang der Brandbekämpfung. Durch verschiedene Kupplungen wird bereits der Durchfluss mitbestimmt. Zudem wird damit vorgegeben, welche Feuerwehrschläuche angebracht werden können.

Der mobile Einsatz der Schaummittelzumischer

Schaummittelzumischer werden vorrangig als mobile Zumischer eingesetzt, damit sind Sie immer mit den Einsatzkräften Vorort. Wichtig ist hierbei nicht nur das Gewicht, sondern auch ein stabiler Fuß, der dafür sorgt, dass der Zumischer einen festen Stand hat. So kann auch der beim Durchfluss entstehende und anliegende Druck keine Verschiebung oder gar ein Kippen der Armatur verursachen. Wenn der Zumischer nicht benötigt wird, kann er in einer speziellen Lager-Halterung aufbewahrt werden.

Die Löschschaumeignung

Schaummittelzumischer sind für das mischen von Mittel- und Schwerschaum geeignet. Für den Einsatz von Leichtschaum, der vorrangig in Innenräumen zum Einsatz kommt, kann ein herkömmlicher Schaummittelzumischer nicht eingesetzt werden. Hierfür sind spezielle Generatoren erforderlich.



Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.