Schaumstoff als ideales Polstermaterial
Wenn es um
Versand und Verpackung geht, sind
Polstermaterialien ideal, um die Ware im Päckchen vor Schäden beim Transport zu schützen. An der Vielzahl der Polstermaterialien (Verpackungsfolie, Pappe, Papier, Füllmaterialien) sieht man, dass nicht jedes Material für jede Ware ideal ist. Schaumstoff hat den großen Vorteil, dass er die Form behält und dennoch durch seine Elastizität Stöße abfangen kann.
Woher Schaumstoff kommt
Wie der Name sagt, handelt es sich bei Schaumstoff um leichtes, aufgeschäumtes Material. In der Regel eigenen sich alle Kunststoffe zum Aufschäumen. Als Schäumverfahren kommen physikalische, chemische oder auch mechanische Verfahren zum Einsatz. Jedenfalls ist Schaumstoff nicht nur leicht, sondern leitet auch Wärme bzw. Kälte schlecht.
Was Schaumstoff alles leistet
Schaumstoff wird nicht nur als Polstermaterial für Verpackungen oder Werkzeugkoffer verwendet, sondern auch als Behältereinlagen um etwa empfindliches Labormaterial aus Glas zu lagern oder um Werbegeschenke der Getränkeindustrie wärme- bzw. kältegeschützt aufzubewahren oder zu versenden, etwa wenn es um jahrgangsneue Champagner oder Weine geht. Schaumstoffe können auch aus elektrisch leitfähigem Material oder antistatischem Material hergestellt werden, so dass Platinen gefahrlos versendet werden können. In manchen Päckchen werden auch schwere und sperrige Gegenstände durch Schaumplatten getrennt.
Einteilung des Polstermaterials
Unterschieden wird zwischen geschlossenzelligen (PE-Schaumstoff) und offenzelligen (PUR-Schaumstoff) Schaumstoffen, wobei letztere dazu in der Lage sind, Flüssigkeiten aufzunehmen bzw. sich auch etwas weiter zusammendrücken zu lassen.
Formen, die schützen
Noppenschaumplatten oder Schaumstoff-Zuschnitte zeichnen sich überwiegend über eine mehr oder minder gewellte Oberfläche aus. Hier kommt es darauf an, wieviel der Schaumstoff nachgibt. Dies wird in der Regel in Kilogramm je Quadratzentimeter angegeben.
Besonderheiten
Auch beim Versand von Tresoren, Kühlschränken oder Möbeln wird die Ware optimal verpackt. Durch die Abstände zwischen Ware und Verpackung entstehen selten Transportschäden, wobei aber hervorstehende Kanten und Ecken besonders geschützt werden müssen, wie Türgriffe.
Schaum-Schutzecken kann man einfach aufklemmen und damit das Problem bannen. Praktisch sind auch Schaumstoff-Zuschnitte, die in die Verpackung geklebt ein Verrutschen der Ware verhindern.