Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Scherenhubtisch  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Scherenhubtisch“
Überbegriffe
Einfachscherenhub­tisch
Scherenhubtisch mit einem Scherenglied für den Indus­trieeinsatz, Modelle mit un­terschiedlichen Traglasten.
Doppelscherenhub­tisch
Verfügt über zwei Scheren­glieder, wodurch er flexibler, z. B. in der Höhe, einsetzbar ist.
Dreifachscherenhub­tisch
Verfügt über drei Scheren­glieder, wodurch er flexibler, z. B. in der Höhe, einsetzbar ist.
Neigehubtisch
Die Plattform lässt sich mit­tels Hydraulikzylinder nei­gen.
Flachscherenhubtisch
Scherenhubtisch in flacher Bauweise. Die praktische Lösung beim Laden von pa­lettierten bzw. nichtpalet­tierten Gütern.
Verladetisch
Dient dem Be- und Entla­den von Fahrzeugen mit Hilfe von z. B. Fahrersitz­staplern, besonders geeig­net, wenn keine Rampe zur Verfügung steht.
Spindelhubtisch
Lässt sich mit Handkurbel millimetergenau höhenver­stellen, geeignet für Trans­port bzw. Bereitstellung von Gütern.
Hubtisch E-Form
Ideal zum Einfahren, da die Plattform eine E-förmige Aussparung besitzt, bestens geeignet zum Beladen von Paletten oder Gitterboxen mit Gabelhubwagen.
Hubtisch U-Form
Plattform mit U-förmiger Aussparung. Besonders prak­tisch, um schwere Las­ten auf einen Stapler auf­zuladen.
Hubtischwagen
Bietet einen sicheren Stand und ermöglicht durch eine optimale Arbeitshöhe ein ergonomisches Be- und Ent­laden.
Zubehör
Sinnvolles Zubehör, um die Arbeit mit Hubtischen noch effizienter zu gestalten.
Weitere Informationen zum Thema Scherenhubtisch
^

Scherenhubtisch - das praktische Hebemittel

Einsatzmöglichkeiten

Ein Scherenhubtisch kann sowohl mobil oder stationär als auch als Fördertisch eingesetzt werden. In der Regel kommt so ein Einfach-Scherenhubtisch oder ein Doppel-Scherenhubtisch in der Industrie zum Einsatz. Die Einsatzmöglichkeiten sind dabei von Scherenhubtisch zu Scherenhubtisch sehr individuell anpassbar. So kann der Hubtisch beispielsweise innerhalb von Fertigungsstraßen für die Höhen-Anpassung genutzt werden. 3 Meter ist der maximal zulässige Hub des Scherenhubtisches. Aber auch Kompakt-Hubtische, die frei einbau- und aufstellbar sind, finden ihren Einsatz in der Industrie. Meist reicht ein Knopfdruck, um sie auf die gewünschte Höhe zu bringen. Da es sich bei diesem Gerät nicht um eine Hubarbeitsbühne handelt, ist weder ein Einfach-Scherenhubtisch noch ein Doppel-Scherenhubtisch für die Personenbeförderung geeignet.

Bauweise

Für gewöhnlich besteht ein solcher Scherenhubtisch aus einer Plattform zur Aufnahme von zu hebenden Gegenständen aller Art. Zudem verfügt er über ein unterhalb der Plattform angeordnetes Scherenglied (Einfach-Scherenhubtisch) oder mehrere Scherenglieder (Doppel-Scherenhubtisch etc.). Diese lassen sich um eine gemeinsame Drehachse gegeneinander schwenken. Ein Unterrahmen stabilisiert den Scherenhubtisch. Eine Seite der Scherenglieder von einem Scherenhubtisch ist drehbar gelagert, während sich die andere Seite innerhalb der Plattform und im Untergestell drehen oder horizontal bewegen kann. Mittels hydraulisch arbeitender Zylinder beziehungsweise mittels Spindeltriebe erfolgt der Antrieb, der die Scherenglieder vom Scherenhubtisch aufrichtet oder absenkt.

Hebehilfe

Der hydraulische Einfach-Scherenhubtisch oder der Doppel-Scherenhubtisch dienen insbesondere der Arbeitserleichterung beim Be- und Entladen von schweren Lasten. Das Stapeln von Paletten ist ebenfalls problemlos möglich. Durch die spezielle Hebetechnik und die ausgefeilte Transporttechnik können Lasten sehr effizient und sicher bewegt werden. Ein nicht zu unterschätzender Vorteil ist die Vorbeugung gegen Gelenk-, Knochen- und Muskelschäden.

Einfach-Scherenhubtisch

Die Einfach-Scherenhubtische werden in der Regel in den unterschiedlichsten Ausführungen angefertigt, so dass sie für viele Anwendungsfälle nutzbar sind. Dabei sind unterschiedliche Tragfähigkeiten, Plattformgrößen und Hubhöhen wählbar. Einige sind lediglich für den innerbetrieblichen Einsatz geeignet. Die Geräte werden robust, verschleißarm und mit hohen Wartungsintervallen gefertigt.

Doppel-Scherenhubtisch

Doppel-Scherenhubtische finden vielfältige Einsatzmöglichkeiten beim Heben schwerer Lasten. Besonders große Nutzhübe sind durch einen Vertikal-Doppel-Scherenhubtisch möglich, da hierbei mehrere Scherenpakete übereinander angelegt sind. Im Gegensatz dazu kann die Länge der Hubtischplattform bei einem Horizontal-Scherenhubtisch beliebig lang und stabil sein, da mehrere Scheren nebeneinander ausgerüstet werden. Doppel-Scherenhubtische werden meist mit verschiedenen Steuerungen ausgeliefert, so dass dieser besonders häufig als Lastenhubtisch zum Einsatz kommt. Spezielle Sicherheitsanfertigungen sorgen für den reibungslosen Betriebsablauf.

Sicherheit

Von der CEN, dem European Standards Committee, werden die Sicherheitsanforderungen für den Scherenhubtisch nach EN 1570 (Stand: 7. Mai 1998) festgelegt.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.