Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Schlagballspiele

  Schlagballspiele  (3 Angebote unter 30.803.106 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Schlagballspiele“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Schlagballspiele"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Weitere Informationen zum Thema Schlagballspiele
^

Schlagballspiele fördern Teamgeist und halten fit

Schlagballspiele sind eine Mischung aus Sport und Spiel. Die meisten davon sind für Kinder, Jugendliche und Erwachsene jeden Alters geeignet. Ob im Verein oder als Freizeitvergnügen in Kindertagesstätten, Jugendzentren und betreuten Einrichtungen, Schlagballspiele sind eine gute Beschäftigung. Die meisten davon können zu zweit gespielt werden und sind für den Innen- und Außenbereich geeignet. Die bekanntesten Schlagballspiele sind Tennis und Federball. Während Tennis überwiegend als Wettkampfsport in Vereinen ausgetragen wird, kann Federball überall gespielt werden und erfordert nur wenig körperliche Anstrengung.

Indoor- und Outdoor-Schlagballspiele

Eine neue Variante ist Schmetterball. Es unterscheidet sich zum klassischen Federball/ Badminton durch kurze Schläger. Mit einer Länge von ca. 47cm ist Schmetterball das ideale Spiel für Kinder, da sich ihre Treffsicherheit dadurch erhöht.
  • Badminton-Tennis ist eine neue Bezeichnung für das bekannte Softball. Mit zwei leichten Hartplastikschlägern wird ein weicher Schaumstoffball hin- und hergespielt. Die Spielregeln sind ähnlich wie beim Tennis, doch ist Badminton-Tennis durch den leichten Ball weniger belastend für den Körper, so dass es auch ältere Menschen und kleine Kinder problemlos spielen können. Bei vielen dieser Freizeitspiele sind die Regeln nicht ganz so wichtig, es geht um die Bewegung und die Freude am gemeinsamen Spiel.
  • Schlagball ist ein Mannschaftssport und die europäische Variante des Baseballs. Zwei Teams mit jeweils zwölf Personen spielen gegeneinander, wer die meisten Punkte erzielt, gewinnt. Die Regeln gleichen in etwa dem amerikanischen Baseball. Als Spielgeräte benötigt man Schlaghölzer und einen speziellen Lederball.
  • Beachball wurde speziell für die Gegebenheiten am Strand entwickelt, kann aber auch auf dem Rasen gespielt werden. Die Schläger sind häufig aus Kunststoff oder Holz und extrem strapazierfähig. Der Ball hat in etwa die Größe eines Golfballs und ist oft sehr hart. Es gibt auch leichte Bälle, die durch einen Klettbezug am Schläger haften bleiben. Beachball erfordert Schnelligkeit, Konzentration und ist gut für die körperliche Fitness.
  • Weitere ausgefallene Spiele sind Jogball, Shuttleball und Bounce-Ball. Hierbei steht der Spaß im Vordergrund und die Geschicklichkeit wird gleichzeitig trainiert.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.