Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Schlauchschellen  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
Zubehör
Sonstiges
Weitere Informationen zum Thema Schlauchschellen
^

Schlauchschellen: Sicherer Halt für Schläuche

Mit einer Schlauchschelle lassen sich Schläuche miteinander verbinden oder an einem Anschluss befestigen. Obwohl es eine Vielzahl verschiedener Modelle und Arten gibt, ist das grundlegende Prinzip immer gleich: der Durchmesser der Schlauchschelle wird so lange verringert, bis der Schlauch den Anschluss bzw. den anderen Schlauch fest umschließt und abdichtet. Die Schellen können sowohl für eine kurzfristige als auch für eine dauerhafte Verbindung genutzt werden.

Einsatzbereiche

Die Haupteinsatzgebiete von Schlauchschellen liegen im Bewässerungs-, Labor- und Sanitärbereich sowie im Automobil- und Maschinenbau. Überall da, wo Schläuche unterschiedlicher Durchmesser miteinander verbunden oder Schläuche an Anschlüssen befestigt werden müssen. Für Verbindungen von Schläuchen gleichen Durchmessers sind dagegen eher Fittings, Stecksysteme oder Kupplungen geeignet.

Schlauchschellen in unterschiedlichen Ausführungen

Schlauchschellen gibt es in verschiedenen Varianten. Sie können aus Edelstahl oder auch Kunststoff gefertigt sein. Meist besteht eine Schlauchschelle aus einem ringförmigen Metallband. Dieses kann überlappen und gerasterte Öffnungen besitzen, an denen sich zum Beispiel ein Schneckengewinde stufenweise auf den gewünschten Durchmesser vorarbeiten kann. Gibt das Material des Schlauches nicht weit genug nach, bleibt die Verbindung undicht. Umgekehrt kann ein Glasröhrchen im Schlauch bersten, wenn die Schnecke zu weit angezogen wird. Beiden Fällen kann man durch die stufenlose Verstellung der Schlauchschelle vorbeugen.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.