Schnittschutzhandschuh ist nicht gleich Schnittschutzhandschuh
Die Leistungsfähigkeit eines Handschuhs, der bei mechanischen Risiken eingesetzt wird, ist in der DIN 388 definiert. Ein weiteres wichtiges Merkmal stellen auf Handschuhen angebrachte Piktogramme dar. Diese weisen die einzelnen Gefahrenpotentiale genau aus, bei denen Sie die Handschuhe einsetzen dürfen. Auch das CE-Zeichen darf bei der Auswahl nicht vernachlässigt werden. Hersteller sind verpflichtet, Handschuhe mit Piktogrammen zu kennzeichnen. Dieses Pflichtkennzeichnung kann sich direkt auf oder im Inneren des Handschuhs befinden.
Das Sicherheitslevel macht den Unterschied
Als Piktogramm für mechanische Schutzhandschuhe dient ein Hammer. Bei diesen Handschuhen können Sie damit rechnen, dass ein einheitlicher Maßstab vorhanden ist. Die Handschuhe werden nach den vier Kriterien Abrieb-, Schnitt-, Weiterreiß- und Stichfestigkeit bewertet. Generell gilt, je höher das Sicherheitslevel, umso bessere Eigenschaften weist der Handschuh im mechanischen Bereich auf. Übrigens, das Level "X" bedeutet, dass der Handschuh nicht dieser Prüfung unterzogen wurde.
- Abriebfestigkeit: zeigt an, wie lange der Handschuh hält.
- Schnittfestigkeit: gibt an, wie schnell man den Handschuh zerschnitten bekommt.
- Weiterreißfestigkeit: daran erkennt man, wie schnell ein bestehendes Loch weiterreißen kann.
- Stichfestigkeit: je höher der Wert, umso widerstandsfähiger ist der Handschuh gegenüber spitzen Gegenständen.
Daraus ergibt sich eine vierstellige Zahl wie z. B. EN 388: 3.3.2.4.
Wenn Sie einen Schnittschutzhandschuh benötigen, sollten Sie darauf achten, dass die Schnittfestigkeit, also die zweite Zahl, mindestens den Wert von 3 insgesamt von 5 hat. Handschuhe mit dem Level 1 oder 2 weisen nur Schnittschutzeigenschaften auf, allerdings bieten sie keinen echten Schutz.
Bei Mercateo finden Sie deshalb Handschuhe mit dem Level 1 und 2 unter mechanischer Schutzhandschuh, während solche ab Level 3 unter dem Stichwort Schnittschutzhandschuh zu finden sind. Achten Sie also darauf, welche Indikatoren für Ihr Unternehmen am wichtigsten und am zutreffendsten sind.
Mehr zum Thema
Wenn Sie weitere Informationen benötigen, empfehlen wir Ihnen unsere Gesamtübersicht Handschuhe.