Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  >  > Schnittschutzhandschuhe

  Schnittschutzhandschuhe  (3.617 Angebote unter 30.802.956 Artikeln)Zum Expertenwissen

Schnittschutzhandschuh 11-518 von Ansell
Größe
€ 6,13*
 Paar 
Schnittschutzhandschuh 11-727 von Ansell
Größe
€ 5,10*
 Paar 
Schnittschutzhandschuh TEGERA 8815 von Ejendals
Größe
€ 11,03*
 Paar 
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Schnittschutzhandschuhe“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   242   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Schnittschutzhandschuhe
^

Schnittschutzhandschuh ist nicht gleich Schnittschutzhandschuh

Die Leistungsfähigkeit eines Handschuhs, der bei mechanischen Risiken eingesetzt wird, ist in der DIN 388 definiert. Ein weiteres wichtiges Merkmal stellen auf Handschuhen angebrachte Piktogramme dar. Diese weisen die einzelnen Gefahrenpotentiale genau aus, bei denen Sie die Handschuhe einsetzen dürfen. Auch das CE-Zeichen darf bei der Auswahl nicht vernachlässigt werden. Hersteller sind verpflichtet, Handschuhe mit Piktogrammen zu kennzeichnen. Dieses Pflichtkennzeichnung kann sich direkt auf oder im Inneren des Handschuhs befinden.

Das Sicherheitslevel macht den Unterschied

Als Piktogramm für mechanische Schutzhandschuhe dient ein Hammer. Bei diesen Handschuhen können Sie damit rechnen, dass ein einheitlicher Maßstab vorhanden ist. Die Handschuhe werden nach den vier Kriterien Abrieb-, Schnitt-, Weiterreiß- und Stichfestigkeit bewertet. Generell gilt, je höher das Sicherheitslevel, umso bessere Eigenschaften weist der Handschuh im mechanischen Bereich auf. Übrigens, das Level "X" bedeutet, dass der Handschuh nicht dieser Prüfung unterzogen wurde.

  • Abriebfestigkeit: zeigt an, wie lange der Handschuh hält.
  • Schnittfestigkeit: gibt an, wie schnell man den Handschuh zerschnitten bekommt.
  • Weiterreißfestigkeit: daran erkennt man, wie schnell ein bestehendes Loch weiterreißen kann.
  • Stichfestigkeit: je höher der Wert, umso widerstandsfähiger ist der Handschuh gegenüber spitzen Gegenständen.

Daraus ergibt sich eine vierstellige Zahl wie z. B. EN 388: 3.3.2.4.
Wenn Sie einen Schnittschutzhandschuh benötigen, sollten Sie darauf achten, dass die Schnittfestigkeit, also die zweite Zahl, mindestens den Wert von 3 insgesamt von 5 hat. Handschuhe mit dem Level 1 oder 2 weisen nur Schnittschutzeigenschaften auf, allerdings bieten sie keinen echten Schutz.
Bei Unite finden Sie deshalb Handschuhe mit dem Level 1 und 2 unter mechanischer Schutzhandschuh, während solche ab Level 3 unter dem Stichwort Schnittschutzhandschuh zu finden sind. Achten Sie also darauf, welche Indikatoren für Ihr Unternehmen am wichtigsten und am zutreffendsten sind.



Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.