Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Schreibtischbefreier

  Schreibtischbefreier  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Schreibtischbefreier“
Überbegriffe
Monitorbrücke
Damit können Sie mehrere Monitore neben- oder untereinander aufstellen.
Monitorarm
Ist ideal für Flachbildschirme und lässt sich in der Höhe als auch in der Breite verstellen und ist schwenkbar.
Monitor-Standfuß
Der Trapezfuß gibt Ihrem Monitor einen sicheren Halt. Mehrere Monitore können daran befestigt werden.
Monitorständer
Auf diesem Ständer können Sie Ihren Monitor platzieren, häufig mit Ablagen oder Schubladen ausgestattet.
Monitorträger
Hier wird der Monitor auf einer Tragplatte platziert und schwebt meist frei über dem Tisch.
TV-Halterung
Mit dieser Wandhalterung schaffen Sie Platz auf Ihrem Schreibtisch. Auch für LCD- oder Plasmafernseher geeignet.
Mehr Platz auf Ihrem Schreibtisch
Telefonarm
Lässt sich in allen Positionen leicht zu bedienen und ist höhenverstellbar. Siehe auch Erweiterungsplatten.
Tastaturauszug
Platzieren Sie Ihre Tastatur unter Ihrem Tisch. Oder benötigen Sie eine 19 Zoll Tastaturschublade?
Schreibtischaufsatz
Das Ablagebord schafft zusätzlichen Platz auf Ihrem Schreibtisch.
Reling-Set
Organisieren Sie Ihren Schreibtisch neu, mit verschiedenen Ablageschalen.
Schwenkflügler
Ideal für Ihre Ablage. Die Schalen sind meist um 360 Grad drehbar.
Wand-Klemmschiene
Befestigen Sie wichtige Informationen in dieser Klemmleiste ganz einfach an der Wand.
Weitere Informationen zum Thema Schreibtischbefreier
^

Schaffen Sie Platz auf Ihrem Schreibtisch mit Schreibtischbefreiern

Sicher kennen Sie das Problem, dass man während der täglichen Arbeit schnell den Überblick auf dem Schreibtisch verliert bzw. der Platz immer weniger wird. Nicht nur der Computer soll seinen Platz finden, sondern zusätzlich noch das Telefon, Ablage, Schreibtischutensilien und eine Arbeitsfläche für Sie soll auch noch vorhanden sein. Sie haben viele Möglichkeiten, Ihren Schreibtisch optimal auszurüsten. Einige davon stellen wir Ihnen im Folgenden vor.

Monitorschwenkarm

Ein Monitorschwenkarm ist ideal für Flachbildschirme und lässt sich sowohl in der Höhe sowie in der Breite verstellen und ist schwenkbar. Die Traglast geht von z. B. fünf bis zwölf kg. Sie sollten vorher abschätzen, wie schwer Ihr Gerät ist und den passenden Schwenkarm auswählen. Sie wollen zwei oder mehr Monitore gleichzeitig an einem Schwenkarm anbringen? Manche Modelle bieten Ihnen die Möglichkeit, bis zu acht Monitore daran zu befestigen.

Monitorwandhalter

Im Gegensatz zum Monitorschwenkarm reicht die Traglast von 15 bis 70 kg. Der Monitorwandhalter ist zusätzlich auch für LCD- oder Plasmafernsehr geeignet. Die Größe der Geräte, die Sie anbringen möchten, geht beispielsweise von 38 bis 213 cm gehen. Beachten Sie bitte bei der Auswahl der Wandhalterung, dass nicht jede für alle Gewichte und Größen geeignet ist. Es gibt Halterungen, mit denen Sie das Gerät zusätzlich noch schwenken können. Wenn Sie Wert darauf legen, dass das Gerät sehr flach an der Wand montiert sein soll, dann verzichten Sie auf den Schwenkarm.

Monitorbrücke

Wenn Sie mehrere Monitore neben- oder untereinander befestigen wollen, dann ist eine Monitorbrücke das Richtige für Sie. Sie ist meist auch durch einfaches Klemmen an die Tischkante zu befestigen.

Monitorarm

Ein Monitorarm lässt sich stufenlos in der Höhe und teilweise in der Breite verstellen. Die Traglast geht von  z. B. sechs bis 24 kg. Die können je nach Modell zwei bis vier Monitore daran befestigen.

Welche Möglichkeiten gibt es noch für Monitore?

Sie können sich für den Monitorstandfuß entscheiden, der trapezförmig ist und sicheren Halt bietet. Der Monitorständer bietet Ihnen zusätzlichen Stauraum, indem Sie den Monitor höhenverstellbar darauf stellen können und Sie darunter noch ein Fach für Ihre Ablage zur Verfügung haben. Die Traglast reicht von z. B. 7,5 kg bis 36 kg und ist in verschiedenen Farben erhältlich. Mit dem Monitorträger schwebt der Bildschirm meist frei über dem Schreibtisch und verschafft Ihnen auch somit mehr Platz zum Arbeiten.

Was ist mit dem Telefon?

Selbstverständlich haben Sie auch da die Möglichkeit, dieses durch einen Telefonarm flexibel und vor allem platzsparend am Schreibtisch anbringen. Dieser hält eine Traglast bis sechs kg aus. Sie sollten auf jeden Fall beachten, wie groß Ihr Telefon ist. Die Tragplatten gibt es in verschiedenen Größen. Der Telefonarm ist meist 360 Grad schwenkbar. Der Auszug, wie weit Sie das Telefon zu sich ran ziehen können, geht bis 760 mm.

Die Tastatur hat Ihren eigenen Platz verdient

Der Vorteil eines Tastaturauszugs liegt darin, dass Sie die Tastatur auf ergonomischer Höhe haben und diese mit dem Auszug unter dem Tisch verschwindet. Sie schaffen Platz auf Ihrem Schreibtisch und Sie können auf dem Tastaturauszug zusätzlich noch die Computermaus platzieren. Bei verschiedenen Modellen ist die Höhe des Auszuges einstellbar. Für zusätzlichen Komfort beim Schreiben empfehlen wir Ihnen Handgelenkschoner.

Der perfekt organisierte Schreibtisch

Schwenkflügler

Wenn Sie am Schreibtisch sehr viele Ablagefläche benötigen, sind Schwenkflügler genau das Richtige für Sie. Diese schaffen Platz, Ordnung und Übersicht auf Ihrem Schreibtisch. Die Schwenkfächer sind meist 360 Grad schwenkbar und die Ablageschalen sind längs- und quer montierbar. Die Größe der Ablageschalen ist je nach Modell z. B. in DIN A4 (210 x 297 mm) und DIN B4 (250 x 353 mm) erhältlich. Der Vorteil für Sie ist, dass Sie je nach Bedarf die Anzahl der Ablageschalen zwischen zwei und fünf frei wählen können. Verschiedene Farben sind lieferbar.

Schreibtischaufsatz oder Relingset

Wenn Sie Stifte, Locher, Klammeraffe und kleinere Utensilien gut sortiert auf Ihrem Schreibtisch wollen, kommt ein Schreibtischaufsatz bzw. Relingset für Sie in Frage. Diese sind meist durch Universalzwingen leicht am Schreibtisch zu befestigen. Die Länge ist z. B. von 1.000 bis 2.000 mm frei wählbar. Auch hierbei können Sie zwischen verschiedenen Farben wählen.

Wandklemmleiste

Die Wandklemmleiste ist die ideale Lösung für Ihre kleinen Notizen zwischendurch, um keine zu vergessen und sie im Blickfeld zu behalten. Die Schiene ist selbstklebend und ganz einfach anzubringen. Sie können Ihre Notizen hinein klemmen und unbeschädigt jederzeit wieder heraus nehmen. Besonders praktisch – Sie können beliebig viele Leisten aneinander reihen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.