Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Schweißerschutzschild  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Schweißerschutzschild“
Überbegriffe
Schweißer-Handschild
Handschutzschilde für Schweißarbeiten. Durch Hebeldruck ist eine Freisicht möglich. Erhältlich mit auswechselbaren Innenfenstern.
Schweißer-Kopfschild
Kopfschutzschilde für Schweißarbeiten. Erhältlich mit auswechselbaren Innenfenstern.
Schutzhelm
Schweißerhelme bieten eine automatische Schutzstufeneinstellung.
Weitere Informationen zum Thema Schweißerschutzschild
^

Das Schweißerschutzschild schützt die Augen

Ein Schweißerschutzschild hat die Aufgabe, das Gesicht vor ultravioletten Strahlen zu schützen, welche während des Schweißens auftreten und vor allem an den Augen Schaden anrichten können. Aus diesem Grund sollten zu einem Schweißgerät immer Schweißerschutzschilde in ausreichender Menge mitbestellt werden, damit diese den Arbeitern zur Verfügung gestellt werden können.

Das Handschutzschild für kurze Schweißarbeiten

Es gibt verschiedene Arten von Schweißerschutzschilden, die sich im Wesentlichen in Größe, Handhabung und Qualität unterscheiden. Bei den preiswertesten Varianten handelt es sich um so genannte Handschutzschilde. Diese werden in der Hand getragen, die nicht das Schweißgerät hält, und während des Schweißvorganges vor das Gesicht gehalten. Zur besseren Orientierung verfügt das Handschutzschild über ein Fenster, durch das der Arbeiter schauen kann. Beim Schweißen entstehen Funken und eben jene Strahlen, welche die Augen kurzzeitig oder sogar dauerhaft schädigen können. Aus diesem Grund sollten Arbeitgeber und Unternehmen, die Schweißarbeiten in Auftrag geben, immer darauf achten, dass die Arbeiter niemals ohne Schweißerschutzschild tätig sind.
Das Handschutzschild wird nur benötigt, solange das Schweißgerät in Betrieb ist. Die Anwendung ist ein wenig gewöhnungsbedürftig, weil der Arbeiter bei der Nutzung keine Hand mehr frei hat. Für manche könnte dies ein Problem darstellen.

Feuerfeste Material der Schweißerschutzschilde

Alle Handschutzschilde sind aus einem feuerfesten Material hergestellt, dass die beim Schweißvorgang entstehenden Funken abhält. Das eingearbeitete Sichtschutzfenster ist nicht einhundertprozentig resistent gegen glühende Partikel und kann durch die umherfliegenden Teilchen durchaus beschädigt werden. Es muss jedoch kein neues Schweißerschutzschild gekauft werden: Für die meisten Modelle gibt es Ersatzfenster, die beim Kauf direkt mitbestellt werden können. Sie sind passgenau gearbeitet und können sehr leicht ausgetauscht werden, damit der Arbeitsprozess nicht unterbrochen werden muss. Das Handschutzschild eignet sich nur für kurze Schweißvorgänge, denn der Arm, mit dem es vor das Gesicht gehalten wird, erlahmt relativ schnell.
Unterschiedliche Größen
Es gibt verschiedene Modelle des Handschutzschildes in unterschiedlichen Größen, die jedoch alle den gleichen Zweck erfüllen und auf ähnliche Art und Weise zu handhaben sind. Die relativ geringen Preisunterschiede ergeben sich aus dem verwendeten Material, welches sich von Modell zu Modell unterscheidet.

Vorteile eines Schweißerschutzhelms

Wenn längere Verschweißungen geplant sind, sollte man die Anschaffung eines Schweißerschutzhelms für die Arbeiter in Erwägung ziehen. Der Schutzmechanismus ist der gleiche, jedoch gibt es zwei wesentliche Vorteile: Die Haare werden neben den Augen ebenso vor Funkenflug geschützt und der Arbeiter muss das Schweißerschutzschild nicht permanent in der Hand halten. Er setzt es wie ein Helm auf den Kopf und hat die Hand, welche nicht das Schweißgerät halten muss, frei. Auch wenn diese für den eigentlichen Schweißvorgang nicht gebraucht wird, so gibt der Schweißerschutzhelm dem Arbeiter doch ein sichereres Gefühl. Bei Schweißvorgängen in ungünstigen Positionen kann er die freie Hand nutzen, um sich festzuhalten den Körper auszubalancieren.
Die Schutzhelme gibt es in verschiedenen Größen, diese sollten auch immer vorrätig sein, vor allem dann, wenn das Unternehmen mit Leihkräften arbeitet oder nicht genau weiß, welcher Arbeiter die Aufgabe übernehmen wird. Wichtig ist auch die passende Schweißerschutzkleidung wie z. B. Schweißerhose oder Schweißerjacke.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.