Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > SDSL Router

  sdsl-router  (2 Angebote unter 29.099.087 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „sdsl-router“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"SDSL Router"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
ALLNET ALL-VPN20 Kabelrouter Schnelles Ethernet Schwarz (5 Angebote) 
Der ALLNET ALL-VPN20 ist ein VPN Firewall Router für kleine und mittlere Unternehmen. Über zwei WAN Ports lassen sich zwei beliebige Breitbandanschlüsse in passender Kombination, wie ADSL2+, VDSL, ...
ALLNET
ALL-VPN20
ab € 122,06*
pro Stück
 
 Stück
INSYS-SDSL-1.0 - SDSL-Router/-Bridge mit NAT, VPN, Firewall (1 Angebot) 
SDSL-Router/-Bridge mit NAT, VPN, Firewall, 2- oder 4-Drahtverbindung, 2 Kanäle mit je bis 5,7 Mbps, Reichweite bis 7km, Montage auf DIN-Hutschiene, Herstellernummer: INSYS-SDSL-1.0
Panasonic
INSYS-SDSL-1.0
ab € 777,24*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema sdsl-router
^

Schnelles Internet in beiden Richtungen dank SDSL-Routern

SDSL-Router kommen überall dort zum Einsatz, wo Daten in beiden Richtungen mit der gleichen Geschwindigkeit ausgetauscht werden müssen. Während herkömmliche ADSL Router hohe Downloadgeschwindigkeiten bieten, jedoch nur deutlich niedrigere Upload-Transfers gestatten, ist bei SDSL-Routern die Transfergeschwindigkeit in beiden Betriebsmodi gleich. Somit eignen sich die Geräte insbesondere zur Anbindung von Filialen und ihrer Netzwerkhardware an die zentrale IT-Infrastruktur in Unternehmen, ohne dass dazu teure Standleitungen gemietet werden müssen.

Merkmale von SDSL-Routern

SDSL-Router haben lediglich die Größe eines Buches, wobei in den meisten Fällen zusätzlich zur eigentlichen Router-Funktionalität noch ein kleiner Switch eingebaut ist. Die Geräte sind mit eigener Elektronik ausgestattet und können über ein Web-Interface von einer Workstation aus administriert werden. Teilweise sind die Router auch über eine serielle RS232-Schnittstelle an ein Terminal angeschlossen und werden über das Terminal konfiguriert. Bei der Administration über einen Webbrowser ist eine plattformunabhängige Installation möglich von unterschiedlichen Betriebssystemen aus. Die Energieversorgung von SDSL-Routern wird mithilfe eines externen Netzteils sichergestellt. Eine eingebaute Pufferbatterie sorgt dafür, dass getätigte Einstellungen nicht beim Ausschalten des Routers oder einer Trennung vom Stromnetz verloren gehen. Die Router werden stationär aufgestellt, können teilweise jedoch dank entsprechender Bohrungen auch an einer Wand aufgehängt werden. Da die Gehäuse meist aus Kunststoff bestehen und nicht gesondert versiegelt sind, ist ein Betrieb der Geräte in witterungsabhängiger Umgebung nicht möglich.

Router-Funktionalität

Die Router sind mit allen Komfort-Merkmalen ausgestattet: Sie bieten in aller Regel neben dem NAT-Support auch einen Bridge-Modus, die Auto-Negotiation angeschlossener Komponenten, VLAN, VPN sowie eine Firewall mit Paketfilterung. Darüber hinaus sind in faktisch alle Servergeräte auch ein DNS-Server, ein DHCP-Server und teilweise zusätzlich ein RADIUS-Server zur Authentifizierung eingebaut. Die meisten SDSL-Router bieten zudem die Option des Load-Balancing, mit dessen Hilfe eine Lastenverteilung stattfindet zwischen verschiedenen IP-Adressen, Sitzungen oder Diensten. Hochwertige SDSL-Router sind auch mit zwei WAN-Anschlüssen versehen und ermöglichen dadurch bei Ausfall einer DSL-Leitung das nahtlose Umschalten auf die zweite Leitung. Dieser redundant gehaltene DSL-Zugang ist besonders bei Hochverfügbarkeitsumgebungen wichtig.

WLAN

SDSL-Router für gehobene Ansprüche stellen teilweise auch eine WLAN-Funktionalität bereit. Dabei werden meist die aktuell gängigen Standards 802.11a/b/g/n unterstützt mit den entsprechenden Verschlüsselungs- und Authentifizierungsmechanismen. Neue Modelle bieten zum Teil auch bereits Unterstützung für den 802.11ac-Standard. Die Geräte verfügen über zwei, bei neuen Modellen auch über drei Antennen, die mithilfe von standardisierten Gewinde-Verbindungen an die Router angeschraubt und ausgerichtet werden können. Dabei ermöglichen hochwertige SDSL-Router den simultanen Betrieb zweier WLANs sowohl im 2,4 Ghz- als auch im 5 Ghz-Frequenzband. Diese Dual-Band-Geräte können im Bedarfsfall auch in den Bridge-Modus geschaltet werden und somit alle Netze im gleichen Adressraum zusammenfassen als ein Netz.

Switch

Viele höherwertige SDSL-Router haben einen kleinen Vier- oder Fünf-Port-Switch eingebaut. Meist werden auf der LAN-Seite Fast Ethernet mit 100 Mbit/sek. oder gar Gigabit-Ethernet mit einem Gigabit/sek. maximaler Transfergeschwindigkeit unterstützt. Damit auch ältere Komponenten im Netz genutzt werden können, bieten alle Router das Auto-Negotiating, bei dem die Verbindungsgeschwindigkeit der einzelnen angeschlossenen Geräte automatisch ermittelt wird. Durch einen Anschluss zur Kaskadierung können weitere externe Switche mit dem Router verbunden werden, was insbesondere in größeren IT-Umgebungen nützlich ist.

Sonderfunktionen

Hochwertige SDSL-Router verfügen über USB-Anschlüsse, mit deren Hilfe 3G/4G-Modems am Router betrieben werden können. Dadurch ist es möglich, den Internet-Zugang auch im Falle von Leitungsdefekten drahtlos über das UMTS/HSPA- oder LTE-Netz zu gewährleisten. Teilweise haben solche SDSL-Router auch eigene Printserver eingebaut, die ebenfalls bequem per Webbrowser konfiguriert werden können. Damit ist es möglich, Drucker, die nicht netzwerkfähig sind und daher über den USB-Bus angeschlossen werden, im gesamten Intranet verfügbar zu machen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.