Easy Rack ER6202 ist ein nach EIA-310-Standard vormontiertes IT-Gehäuse mit wesentlichen Funktionen für den schnellen und einfachen Einsatz in Serveranwendungen mit geringer bis hoher Dichte. Der E...
Ein Industriestandard-Rack mit den meisten Standardfunktionen für eine schnelle Bereitstellung und Installation. Vorbereitet für Kantenberechnungen mit geringer bis mittlerer Dichte. Ein Industries...
Easy Rack ER6220 ist ein nach EIA-310-Standard vormontiertes IT-Gehäuse mit wesentlichen Funktionen für den schnellen und einfachen Einsatz bei Serveranwendungen mit geringer bis hoher Dichte. Der ...
Easy Rack ER8282 ist ein nach EIA-310-Standard vormontiertes IT-Gehäuse mit wesentlichen Funktionen für den schnellen und einfachen Einsatz bei Netzwerk- und Patching-Anwendungen. ER8282 ist die id...
Easy Rack ER8202 ist ein nach EIA-310-Standard vormontiertes IT-Gehäuse mit wesentlichen Funktionen für den schnellen und einfachen Einsatz bei Netzwerkanwendungen. ER8202 ist mit seiner 42 HE Höhe...
Produktbeschreibung Dieses kompakte abschließbare Rack eignet sich für alle Arten von 19-Zoll-IT-/Netzwerkgeräten. Dank der Innenhöhe von 9 HE und zwei einstellbaren Rackmontagearten können Sie pro...
Bei diesem Produkt handelt es sich um ein erstklassiges Server-Gehäuse, das mit bis zu 750 kg 19-Zoll-Komponenten bestückt werden kann und eine mikroperforierte Tür hat, um einen hervorragenden Luf...
Dieses Actassi OPB ist ein wandmontiertes Gehäuse aus gefaltetem und geschweißtem Stahlblech, pulverbeschichtet, ledergenarbt, RAL 7035 lichtgrauem Epoxy-Polyester. Das Gehäuse besteht aus einem Ko...
Produktbeschreibung Dieses kompakte abschließbare Rack eignet sich für alle Arten von 19-Zoll-IT-/Netzwerkgeräten. Dank der Innenhöhe von 12 HE und zwei einstellbaren Rackmontagearten können Sie pr...
Netzwerkschränke werden nicht nur in großen Rechenzentren benötigt. Neben Servern lassen sich auch Telefonanlagen, unabhängige Stromversorgungen oder Patchfelder darin platzieren – übersichtlich und sicher. Durch abschließbare Türen etwa können Infrastruktur und vor allem wichtige Unternehmensdaten vor unberechtigten Zugriffen geschützt werden. Die Modellreihe „Netshelter CX“ lässt sich sogar direkt im Office integrieren - über 98 % der Servergeräusche werden durch die einzigartige Bauart eliminiert.
Hoch hinaus und ohne Wände?
Serverschränke gibt es in den verschiedensten Varianten. Sie sind dadurch für alle Einsatzbereiche geeignet – egal, ob im Rechenzentrum eines Großkonzerns oder am Schreibtisch eines Einzelunternehmers. Bei der Wahl des passenden Modells können Sie folgende Fragen als Grundlage verwenden:
Wie viele Höheneinheiten (HE) werden benötigt?
Die Größe von Netzwerkschränken wird meist in HE angegeben, wobei eine Höheneinheit 44,45 Millimetern entspricht. Neben allen Geräten sollten Sie auch mindestens 30 Prozent Reserve in die Planung einfließen lassen. Freiräume können problemlos mit Blind Panels verschlossen werden.
Werden Türen und Seitenwände benötigt?
Je nach Standort und Einsatzzweck sind Seitenwände und Türen nötig oder absolut überflüssig. Ist ein eigener, abschließbarer IT-/Serverraum vorhanden, kann in der Regel auf Türen und Seitenteile verzichtet werden, da nur Fachpersonal Zutritt hat.
Ist die Entlüftung ausreichend?
Je mehr Geräte in einem Serverschrank platziert werden, desto mehr Wärme entsteht auch. Darum sollten – je nach System - auch ausreichend Ventilatoren bzw. Kühlaggregate eingeplant werden. Die optimale Temperatur liegt bei 30°C – diese sollte im Durchschnitt erreicht werden.
Lassen sich Türen und Seitenteile entfernen?
Wenn Sie sich für ein geschlossenes System entscheiden, dann ist es empfehlenswert, dass sich die Seitenteile entfernen lassen und sich auf der Vorder- und der Rückseite Türen befinden. Dies erleichtert die Installation, die Verkabelung und die spätere Wartung ungemein.
Vergessen Sie bei der Planung auch nicht die notwendige Zusatztechnik, wie eine unabhängige Stromversorgung, Patchfelder oder PDUs. Besonders komfortabel sind Serverschränke mit integrierten Rollen. Sie lassen sich problemlos an neue Standorte transportieren.
Egal, für welchen Einsatzzweck und in welcher Größe: APC bietet durchdachte, praxiserprobte und individuell anpassbare Netzwerkschränke für Ihr Unternehmen.
Der Einstieg in die Welt der Serverschränke ist 24HE hoch und bietet damit genügend Platz für 3-4 Geräte. Die für eine optimale Verkabelung erforderlichen Schienen und Führungen sind bereits im Lieferumfang enthalten. Das geschlossene System besitzt zwei verschließbare Türen und abnehmbare Seitenteile. Die beiden integrierten Rollen ermöglichen einen leichten Transport und die vier Füße eine optimale Ausrichtung und Standfestigkeit. Beide Türen, die obere Abdeckplatte und die Seitenteile sind über den Gehäuserahmen geerdet. Die Lieferung erfolgt komplett montiert, so dass keinerlei zusätzliche Montagearbeiten nötig sind.
Der Standard-Netzwerkschrank, der für den klassischen Serverraum optimal geeignet ist. Eine Größe von 42 Höheneinheiten bietet genügend Platz und Freiraum für 19“-Geräte aller Art. Die Seitenteile des geschlossenen Systems bestehen aus jeweils zwei Teilen und lassen sich einzeln öffnen, was die Verkabelung oder Wartung enorm erleichtert. Alle abnehmbaren Teile können zudem mit identischen Schlössern separat abgesichert werden. Die Erdung aller abnehmbaren und beweglichen Teile erfolgt über den Gehäuserahmen des komplett montiert gelieferten Gerätes.
Rackhöhe:
24 HE
Maße (HxBxT in cm):
128,5 x 75 x 113
NetShelter CX 24U (AR4024)
Der flüsterleise „Server Room in a Box“ ist ideal für den Einsatz direkt im Office, der Praxis oder der Kanzlei geeignet – überall da, wo keine gesonderten IT-Räume vorhanden sind. Durch die einzigartige Bauart wird eine Geräuschreduzierung der integrierten Geräte von über 98 Prozent erreicht. Das Besondere: im Serverschrank sind bereits Kühlung und Stromversorgung integriert. Kosten für Zusatzequipment fallen also nicht an. Alle Geräte können zudem werkzeuglos montiert werden. Für einen leichten Transport sorgen die vier integrierten Rollen, die durch die mitgelieferten Holzschienen quasi „unsichtbar“ sind. Die „Netshelter CX“-Familie erhalten Sie komplett montiert in den Höhen 12HE, 18HE, 24HE
und 38 HE.
Garantiert kompatibel!
Netzwerkschränke von APC sind garantiert mit den Serversystemen und Zubehörartikeln aller etablierten Hersteller kompatibel. Sie lassen sich problemlos montieren und betreiben.
Vielfältiges Zubehör
Bei APC sind neben Netzwerkschränken auch alle benötigten Zubehörteile erhältlich, mit denen sich jedes Rack individuell ausrüsten lässt. Dazu gehören zum Beispiel Stromverteilungen (PDU), Kabelführungen oder unabhängige Stromversorgungen.
Netzwerklösungen vom GlobalPlayer
APC wurde 1981 von drei Absolventen des Massachusetts Institut of Technology (MIT) gegründet. Anfangs erfolgte die Forschung und Entwicklung vorrangig im Bereich der Solarenergie. 1983 konzentrierte sich APC jedoch auf die Stromversorgung und brachte die erste eigene USV auf den Markt. Inzwischen gehört das Unternehmen zum Schneider Electric-Konzern. In über 100 Ländern sind mehr als 140.000 Mitarbeiter beschäftigt. Der Umsatz im Jahr 2012 betrug rund 24 Mrd. Euro.
Das gesamte Sortiment von APC finden Sie in der APC-MARKENWELT.