Badewannengriffe für ein barrierefreies Bad
In jedem öffentlichen Bad muss auf Sicherheit und
Barrierefreiheit großen Wert gelegt werden. Vor allem das Aufstehen in der Wanne ist nicht ganz ungefährlich, da hier eine besondere Rutschgefahr besteht. Aus diesem Grund sind zahlreiche Hilfsmittel erhältlich, welche die Nutzung der
Wanne enorm erleichtern, beispielsweise Badewannenmatten, Liegekissen oder neben der Wanne angebrachte Badetuchhalter. Besonders das Aufsetzen nach dem Baden kann ohne Zuhilfenahme einer Haltemöglichkeit für Personen mit Beschwerden oder körperlichen Schädigungen ein Problem sein. Für einen sicheren Ein- und Ausstieg kann ein Badewannengriff in oder neben der Wanne angebracht werden.
Einsatzmöglichkeiten
Haltegriffe gehören zum Standard in Hotels, Kliniken, betreuten Einrichtungen und allen anderen Gebäuden, in denen die Möglichkeit zum Baden angeboten wird. Auch Hausbesitzer müssen bei den Bädern ihrer Mietwohnungen auf Sicherheit achten und dazu gehören natürlich Badewannengriffe. Geregelt ist diese Vorgabe für Mietwohnungen und Häuser in VDI 6000. Für barrierefreie Bäder gelten zudem gesonderte Regeln nach DIN 18025. Reicht ein einfacher Haltegriff nicht aus, kann auch auf eine etwas stabilere
Wanneneinstiegshilfe zurückgegriffen werden.
Formen und Materialien
Die Griffe werden idealerweise in einer gut zu erreichenden Position angebracht, damit sie sich bereits im Liegen in Griffnähe befinden. Die Auswahl an Badewannengriffen ist enorm groß und reicht von schlichten Modellen aus Aluminium über starke Saughalter bis zu ergonomisch geformten Sicherheitsgriffen. Bei der Wahl kommt es auf den Bedarf sowie die gewünschte Traglast an. Je höher die Traglast, desto einem höheren Gewicht hält der Griff bei längerer und häufiger Nutzung stand und desto stabiler ist seine Bauweise. Für medizinische Einrichtungen sind Haltegriffe mit einer rutschfesten Oberfläche und hoher Belastbarkeit erhältlich. Einige davon sind medizinisch zertifiziert und entsprechen europäischen Richtlinien.