|  |  |  | Funktionen |  | Cluster |
|
Übersicht | "Siegeletiketten"Überbegriffe |
Anzeige |
 | Anzahl Angebote |
 | Artikelmerkmale |
 | Vergleichspreis |
|
|  | Artikelübersicht |  | | |
 Weitere Informationen zum Thema Siegeletiketten | |  | Mit Siegel-Etiketten Produkte urheberrechtlich schützen
Siegel-Etiketten sind Etiketten, mit denen beispielsweise CDs, DVDs oder Blue-Ray-Discs zu Umtauschzwecken verschlossen werden. In diesem Fall muss das Etikett unversehrt sein, also der Inhalt der CD bzw. des Mediums noch nicht abgespielt oder kopiert worden sein. Um diesen Zweck zu erreichen, sind sie oft aus sehr dünner Folie, die schon beim Versuch der Entfernung direkt Materialverletzungen aufweisen. Die Siegel-Etiketten können damit auch CDs oder Disketten als Datenträger in Büros versiegeln. Somit kann man sichergehen, dass vertrauliche Daten auf Medien nicht in fremde Hände geraten.
Siegel-Etiketten als Sicherheitsetiketten oder im Versand
Die Siegel-Etiketten werden nicht nur als Sicherheitsetiketten verwendet, sondern auch als Garantie-Etiketten um zu gewährleisten, dass ein Produkt wie etwa ein Staubsauger noch von niemand vorher in Betrieb genommen wurde. Hier wird das Siegel-Etikett als Erstöffnungsgarantie eingesetzt. Umgekehrt kann man auch mittels eines Siegel-Etiketts feststellen, ob beim Transport der Inhalt eines Päckchens bis zur Ablieferung noch unversehrt ist. Dies ist beim Versand von wertvollen Gütern wie Handys oder Tablets der Fall. Siegel-Etiketten werden zudem als Wartungsetiketten verwendet, weil sie in der Regel meist reißfest, öl- und schmutzbeständig bzw. spritzwassergeschützt sind.
Das Material
Das Material der Siegel-Etiketten wird sehr häufig als Sicherheitsfolie bezeichnet und besteht in diesem Fall aus PVC. Eine andere Methode ist der Aufdruck eines Logos auf einem dünnen Papier-Etikett, wobei das Logo nach dem Ablösen des Etiketts in kleinen Stücken nicht mehr fehlerfrei zusammengesetzt werden kann. Das Siegel-Etikett sollte im Temperaturbereich von -20 Grad bis +80 Grad temperaturbeständig sein und kann dann auch problemlos mit einem Laserdrucker bedruckt werden.
Die Größe
Das Siegel-Etikett muss ausreichend groß sein, um die Verpackung vor dem Öffnen zu schützen. Sehr oft genügt es, wenn das Etikett in der Länge und Breite 40 mal 40 mm aufweist. Eine gleichmäßige Anordnung auf einem DIN-A4-Bogen macht es leicht, die Etiketten mittels Beschriftungsgerät zu beschriften. Vorbeschriftete Etiketten gibt es sonst auf Rollen, die mehrere Meter lang sind. Da die Etiketten meistens selbstklebend sind, entfällt eine zusätzliche Bestellung von Klebematerial.
|
|
|  | |  |