Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Silhouettenschere

  Silhouettenschere  (17 Angebote unter 28.142.246 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Silhouettenschere“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Silhouettenschere"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Silhouettenschere
^

Feinste Schnitte mit Konturenscheren

Konturenscheren werden auch als Silhouettenscheren bezeichnet. Sie ermöglichen einen besonders präzisen und feinen Schnitt, da die Scherblätter so gestaltet sind, dass das Material exakt und ohne große Belastung durch breite Schneiden durchtrennt wird. Die Schere schneidet bis zur Spitze punktgenau.

Anwendungsbereiche

Silhouettenscheren werden hauptsächlich im Bastelbereich eingesetzt. Da sehr feine Arbeiten mit den Scheren durchgeführt werden und sie daher sehr spitz sein müssen, sind sie weniger für Kindergärten und Anwendungen mit Kleinkindern geeignet. Bei Bastelarbeiten, die die Feinmotorik trainieren sollen und dadurch Bestandteil von Ergotherapien sind, oder in Schulen, Arbeitsgemeinschaften und Vereinen werden Konturenscheren in Bereichen der 3D-Basteltechnik, für Scherenschnitte, Fensterbilder und bei der Serviettentechnik eingesetzt.
Konturenscheren können auch in anderen Bereichen durchaus sinnvoll eingebracht werden. Vor allem dann, wenn sehr dünnes Material wie Zwirn oder Folien genau geschnitten werden müssen. Beim Sticken werden beispielsweise Konturenscheren verwendet, die eine gebogene Form aufweisen. Auch in Bereichen, in denen 3D-Strukturen ausgearbeitet werden müssen, ist diese Form besonders zu empfehlen.

Besonderer Aufbau

Damit der feine Schnitt der Konturenschere möglich wird, nutzt man eine besondere Bauform. Sehr schmale Scherblätter, die sehr spitz zulaufen und bis zur Spitze geschärft sind, erlauben ein genaues Ansetzen des Schnittes. Bei Silhouettenscheren ist auf einen besonders exakten Schliff bis in die Spitze zu achten. Durch das spitze Scherenblatt können innere Ausschnitte und sehr kurze Schnitte besonders gut durchgeführt werden. Achten Sie neben einer optimalen Führung der Schere auch auf eine ausreichende Schnitttiefe. Die Schere sollte nicht mehrfach angesetzt werden, da dadurch Schnittkanten entstehen, die das filigrane Ergebnis des Schnittes beeinträchtigen.
Besonders wichtig ist es, dass die Griffe des Schneidgerätes gut in der Hand liegen, damit ein Verrutschen bei den feinen Arbeiten vermieden wird. Griffe, die so genannten Augen, die ausreichend groß und im Innenbereich mit einem weichen Gummi versehen sind, führen zu einem angenehmen und rutschsicheren Griffgefühl. Dadurch wird es möglich, die Hand beim Schneiden besonders ruhig zu halten. Lange, schmale Halme erlauben es, dass die vergrößerten Flächen der Augen nicht stören, wenn in die Tiefe geschnitten und von innen herausgearbeitet wird. Gerade bei Innenschnitten ist dies ein wichtiges Kaufkriterium.

Scherenmaterial

  • Prüfen Sie, welches Material Sie schneiden wollen. Bei der Bearbeitung von Folien ist es ratsam, sich eine Schere mit einer Antihaftbeschichtung zuzulegen. Das feine Material bleibt sonst leicht an der Schere kleben und verursacht dadurch ungenaue Schnitte und Knicke.
  • Rostfreier Edelstahl sollte die Mindestanforderung an das Scherenblattmaterial sein. Damit die Schere dauerhaft leichtgängig bleibt, muss auch die Verschraubung aus einem nicht rostenden Material bestehen.
  • Wer lange mit der Schere schneiden will, sollte eine mattierte Oberfläche wählen. Durch die Mattierung werden Blendungen vermieden und ein für die Augen ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht.

Werterhaltung

Damit Sie lange Freude an der Schere haben, achten Sie darauf, dass die Konturenschere nicht zweckentfremdet genutzt wird. Das Schneiden von zu dickem Material beschädigt die Schere. Genauso wird bei zu festem Material die Schnittkante und der Schliff beschädigt. Die Schere kann dann nicht mehr richtig eingesetzt werden, da die Schneidflächen nicht mehr exakt übereinander gleiten.
Eine gute Schere verfügt über eine Verschraubung, die nachgestellt werden kann. Dadurch können die Schneiden nachgeschärft und kleinere Abstandsdifferenzen so justiert werden, dass die Scherblätter optimal schließen. Pflegeöle, die hin und wieder auf die Verschraubung gegeben werden, sorgen dafür, dass die Schere leichtgängig geöffnet und geschlossen werden kann. Achten Sie auf die richtige Dosierung und reiben Sie überschüssige Pflegemittel mit einem weichen Tuch ab, um beim Schneiden keine Verunreinigungen auf das Schneidgut zu übertragen.
Gerade Konturenscheren sind sehr filigran und empfindlich. Sie sollten in einem Etui aufbewahrt werden, so vermeiden Sie Beschädigungen durch Verbiegen oder äußere Einflüsse.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.