Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Sitzball

  Sitzball  (278 Angebote unter 29.074.325 Artikeln)Zum Expertenwissen

(Weitergeleitet von Suche „sitzbälle“)
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Sitzball“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   19   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Sitzball
^

Sitzball - für ein gesundes Sitzen

Ein Sitzball erfreut sich zunehmend großer Beliebtheit. Die therapeutischen Vorteile eines Sitzballs sind nicht von der Hand zu weisen. So lassen sich mit ihm die Muskeln, der Beckenboden oder auch die richtige Sitzhaltung trainieren. Nicht umsonst findet er immer häufiger seinen Einsatz als Bürositzmöbel.

Korrekte Sitzhaltung trainieren

Gerade Schreibtischarbeiter haben vermehrt mit Bandscheiben- und Rückenproblemen zu kämpfen. Schuld daran ist die oft unbequeme Sitzhaltung auf den handelsüblichen Bürostühlen. Mit einem Sitzball wird jedoch automatisch die korrekte Sitzhaltung trainiert, so dass Rückenprobleme wirksam behandelt werden können.
Auch in Rückenschulen findet der Sitzball eine große Anwendungsbreite. Übungen zur Stärkung der Muskulatur, der Bandscheiben und des Rückens lassen sich auch im Büro absolvieren. Für die Dauer der Schreibtischarbeit nutzt man ihn zum Sitzen. Dies kann gerade zu Beginn etwas schmerzhaft sein, da der Rücken es nicht gewöhnt ist, sich in der richtigen Haltung zu befinden. Dies lässt jedoch schnell nach.

Vielfältige Farben und Durchmesser

Für den Einsatz von Sitzbällen in Büroräumen spielt die Auswahl der Farbe meist eine Rolle. Da es sie jedoch in den vielfältigsten Farben gibt, ist es möglich, sie passend zur Büroeinrichtung zu erwerben. Ebenso sinnvoll ist die Anschaffung eines Sitzballhalters. Dieser kann lediglich aus einer Art Ring bestehen, in dem der Sitzball festgehalten wird oder sogar einem Stuhlgestell ähneln. Dies ist wichtig, damit der Ball nicht bei jedem Aufstehen davon rollt.
Zudem wird in einigen Büros auch Wert darauf gelegt, dass der Ball optisch ideal zum Büro passt. Ein Stuhlgestell ermöglicht die professionelle Präsentation der Büroräume und garantiert dennoch einen gesunden Sitz.

Gesundheit der Mitarbeiter

Damit Rückenproblemen vorgebeugt wird oder sie therapeutisch behandelt werden, ist der Einsatz von Sitzbällen relativ wichtig geworden. Dabei macht ein Sitzball keinen verspielten Eindruck, sondern zeigt, wie viel Wert auf die Gesundheit der Mitarbeiter gelegt wird. Dies ist auch als Service am Kunden zu verstehen, denn Mitarbeiter ohne Schmerzen arbeiten prinzipiell effektiver, als Mitarbeiter, die durch Rückenprobleme abgelenkt werden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.