Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Soxhlet-Extraktion  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Soxhlet-Extraktion“
Überbegriffe
Extraktionsaufsatz
Extraktor-Aufsätze nach Soxhlet für die Extraktion von Feststoffen, traditionell zur Fettgehaltbestimmung.
Glassatz mit Kühler
Komplette Glassätze mit Extraktionsaufsatz, Kühler (i.d.R. nach Allihn oder Dimroth) und Rundkolben.
Komplettes Extraktionssystem
Arbeitsstationen bzw. kompakte Systeme mit Kühlwasserzufuhr und Heizapparaten.
Reihenheizblock
Reihenheizblöcke für die gleichzeitige Extraktion mehrerer Proben. Teilweise mit Glassätzen geliefert.
Extraktionshülsen
Extraktionshülsen bzw. Filterhülsen verschiedener Größen zum Einsetzen in die Extraktionsaufsätze.
Weitere Informationen zum Thema Soxhlet-Extraktion
^

Die Soxhlet-Extraktion zur Vorbereitung der Chromatographie

In den Analyselaboren ist zur Probenvorbereitung und Trennung von Stoffen unter den Glasbauteilen der Extraktionsapparat nach Soxhlet ein relativ häufiges Arbeitsinstrument. Die Soxhlet-Extraktion dient als vorbereitender Schritt für eine anschließende Chromatographie. Für die Soxhlet-Extraktion greift man auf folgende Hilfsmittel zurück:

Zur Verwendung der Soxhlet-Extraktion

Die Soxhlet-Extraktion wird angewendet, um lösliche Stoffe aus Feststoffen zu extrahieren. Man füllt die Probe in eine Hülse, die in den Soxhletaufsatz eingesetzt wird. Darunter befindet sich ein Kolben mit dem Lösungsmittel, welcher auf einer Wärmequelle erhitzt wird. Das Lösungsmittel verdampft, steigt in den Kühler auf und kondensiert dort. Es tropft in den Aufsatz und löst den gewünschten Stoff aus dem Gemisch in der Hülse. Ab einem gewissen Flüssigkeitspegel läuft das Extrakt und Lösungsmittel über ein Heberöhrchen in den Kolben. Das Lösemittel wird erneut erhitzt und verdampft. Es handelt sich bei der Soxhlet-Extraktion um einen kontinuierlichen Vorgang, der je nach gewünschtem Extrakt Stunden dauern kann.

Beispiele für Probenmaterial

Neben Lebensmitteln kann man Böden oder Pflanzenmaterial als Probenmaterial untersuchen. Lebensmittel werden zu Qualitätszwecken auf ihren Fettgehalt hin untersucht, wie Milchpulver oder Nüsse. Auch die Verunreinigung von Böden mit mittel- bis schwerlöslichen Kohlenwasserstoffen wie Diesel, Schmieröl oder Heizöl kann man gut nachweisen, was nach Unfällen von Tanklastwagen erforderlich wird, die ihre Ladung verloren haben. Ein anderes Beispiel für eine Soxhlet-Extraktion ist die Gewinnung von Duftöl aus Blüten. Hier werden die Blätter zerkleinert und in die Hülse gefüllt. Als Lösungsmittel wird meist 70-%iges Ethanol verwendet. Das ätherische Duftöl sammelt sich im Kolben und das Ethanol wird anschließend abdestilliert. Zurück bleibt ein feines Duftöl.

Unterschiede in den Extraktionshülsen

Der zerkleinerte Feststoff wird in die Extraktionshülse eingefüllt. Die Hülsen bestehen oft aus Zellulose. Materialien wie gelöchertes Borsilikatglas, Glasfaser oder Quarz werden dort verwendet, wo die Soxhlet-Extraktion als Heißextraktion durchgeführt wird.


* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.