Die SPE-Vakuumkammer zur zeitgleichen Bearbeitung mehrerer Proben
Die Festphasenextraktion gehört in den Bereich der
Chromatographie und beschreibt eine bestimmte Separationstechnik. Die Vakuumkammer erlaubt es zur Bearbeitung von Proben im Bereich der
Festphasenextraktion die unterschiedlichsten Laborgefäßarten aufzunehmen, wie
Reagenzgläser,
Messkolben, Szintillationsgefäße, Autosampler-Ampullen, Kunststoffgefäßen, Küvetten und Chromatographiesäulen. Der Vorteil der SPE-Vakuumkammer ist, dass mehrere Proben – auch aufgrund unterschiedlicher Durchflussanschlüsse zur Vakuumpumpe – gleichzeitig bearbeitet werden können, weil man hier auch das Vakuum variieren kann.
Zur grundsätzlichen Unterscheidung
SPE-Vakuumkammern gibt es als komplettes Laborgerät oder aber als Bestandteil eines Laboraufbaues. In letzterem Fall benötigt man diverses zusätzliches Zubehör. In letzterem Beispiel benötigt man zum Beispiel ein zusätzliches
Sammelgestell und
Luerstopfen für die Herstellung des Vakuums. Die erforderliche Flüssigkeit wird meist durch einen Durchflusshahn zugeleitet und in einen Tank abgeleitet. Die Volumina der zugehörigen Säulen belaufen sich in der Regel zwischen 15 und 70 Milliliter.
Zur Abkürzung SPE
„SPE“ ist die Abkürzung für „Solid Phase Extraktion“, was auf Deutsch Festphasen-Extraktion bedeutet. Die Methode dient im Labor der Probenverarbeitung, wenn man Proben in Bezug auf einen Stoff anreichern, aufkonzentrieren oder isolieren möchte. Das Vakuum dient dazu, den Vorgang der Trennung oder Anreicherung im Gegensatz zum Filtrieren etwa zu beschleunigen.
Verwendung im Analyseprozess
Von der Vorgehensweise her wird eine zu analysierende Komponente mit einem Lösungsmittel versetzt und dann durch einen Sorbens geleitet, wo sie sich dann anreichert. Durch eine zweite Flüssigkeit wird dann nach dem Durchgang in der SPE-Vakuumkammer die zu analysierende Komponente vom Sorbens getrennt. Es handelt sich um ein schnelles und preisgünstiges Analyseverfahren.
Zubehör
Aufgrund der vielfältigen Verwendungsmöglichkeit der SPE-Vakuumkammer gibt es eine enorme Auswahl an Zubehör, wie etwa
Deckel, Durchflusshähne, Glaströge, Luerstopfen, Luerdeckel-Durchführungen, Konnektoren, Manometer, Nadeln, Sammelgestelle, Schlauchadapter, Tanks und Trockenaufsatzadapter.