Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Speed-Shaker

  Speed-Shaker  (2 Angebote unter 28.141.658 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Speed-Shaker“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Speed-Shaker"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Assheuer + Pott
93204
ab € 4,73*
pro Stück
 
 Stück
Stalgast Edelstahl Speedshaker 530 ml 348809-YY (1 Angebot) 
Stalgast Edelstahl Speedshaker 530 ml
STALGAST
BE0503099
ab € 7,73*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Speed-Shaker
^

Der Speedshaker für schnelle Cocktails mit viel Eis

Ein Speedshaker wird gerne für einfache Cocktails und Longdrinks verwendet, die direkt im Glas der Gäste kurz vor dem Servieren gemixt werden. Sie kommen häufig in Diskotheken oder bei großen Veranstaltungen zum Einsatz, wenn es schnell gehen muss.  Für aufwendige Cocktails werden normalerweise dreitilige Cocktailshaker verwendet – der Speedshaker besteht nur aus einem einzigen Teil. Es handelt sich dabei um eine Variante des Boston-Shakers, allerdings ohne Shaker-Mixglas.

So funktioniert der Speedshaker

Gemixt wird damit folgendermaßen: Die Barkeeper stülpen den Becher aus Edelstahl über das Gästeglas und nach kurzem Shaken nehmen sie den Aufsatz vorsichtig ab  – ein Umfüllen und Filtern ist damit nicht nötig.  Das erspart Zeit und eine aufwendige Reinigung, wie sie bei mehrteiligen Shakern der Fall ist. Den Speedshaker kann man von Hand reinigen oder in die Spülmaschine geben. Natürlich eignen sie sich nur für Getränke, bei denen sämtliche Bestandteile mit serviert werden dürfen, was bei gewissen Longdrinks mit viel Eis der Fall ist.

Verwenden Sie nur geeignete Gläser

Die geeigneten Gläser müssen entsprechend dickwandig und sehr robust sein, damit sie Auf- und Absetzen sowie ein kräftiges Schütteln mit Eiswürfeln überstehen. Trotzdem ist beim Mixen immer Fingerspitzengefühl erforderlich, da ein Gästeglas niemals über die Stabilität eines Metallshakers verfügt.

Der vielseitige Tin-Tin-Shaker

Eine andere Variante stellt der Tin-Tin-Shaker dar. Die genaue Bezeichnung lautet „Tin in Tin“, was besagt, dass hier werden zwei Metallbecher aufeinander gesetzt  werden. Damit lässt sich schnell und kräftig mixen, da beide Teile aus langlebigem Edelstahl bestehen. Nur ein Sieb ist darin nicht enthalten, die Cocktails werden also durch ein Barsieb gefiltert. Die beiden Becher lassen sich auch getrennt als Speedshaker verwenden oder durch die Verwendung eines Mixglases schnell zum Boston-Shaker umwandeln. Sie sind demnach besonders vielseitig und für die verschiedensten Arten von Cocktails, Shots und anderen Mixgetränken geeignet.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.