Was gibt es beim Kauf eines Staffelstabs zu beachten?
Der Staffellauf ist ein Teilbereich der
Leichtathletik, dessen Schwerpunkt das Rennen ist. In einer Staffel laufen nacheinander mehrere Sportler, die sich dabei einen Stab überreichen. Es handelt sich um einen Wettkampfsport. Die gegeneinander antretenden Mannschaften werden als Stafette bezeichnet. Der Staffelstab ist das wichtigste
Sportgerät im Staffellauf, da er dieser Disziplin den Sinn verleiht.
Eigenschaften eines guten Staffelstabs
Da der Staffelstab in einem hektischen Moment, nämlich während des Laufens, übergeben wird, sollte der Stab über eine Oberfläche verfügen, die ein sicheres Greifen und Halten ermöglicht. Weiterhin ist es für die Sportler günstig, wenn der Staffelstab eindeutig sichtbar ist. Somit sollte auch die Farbwahl entsprechend sein. Außerdem sollte ein Staffelstab so robust sein, dass er trotz möglicher Stürze weiterhin eingesetzt werden kann.
Das Material eines Staffelstabs
Ein Staffelstab, der zu Wettkampfzwecken genutzt werden soll, sollte aus Leichtmetall bestehen. Hierbei ist vor allem Aluminium zu empfehlen. Das leichte Metall sorgt für ein problemloses Halten und verschafft dem Stab eine enorme Stabilität. Der Vorteil von Aluminium liegt in der Kombination von einem geringen Gewicht und einer guten Stabilität.
Alternative: Kunststoff
Die günstigere Version der Aluminium-Staffelstäbe sind die Modelle aus Plastik. Diese sind im Preis deutlich günstiger, sind dafür aber auch entsprechend leichter anfällig. Dennoch sind sie für verschiedene Trainingsabläufe geeignet und auch Kinder können problemlos mit diesen Stäben den Staffellauf üben.
Für die Kinder
Damit Kinder an den Staffellauf gewöhnt werden können, gibt es Ausführungen, die speziell auf die körperlichen Bedingungen der Kinder ausgerichtet sind. Die Staffelstäbe für Kinder sind kleiner und damit in ihrem Durchmesser geringer, was ein Umgreifen mit Kinderhänden ermöglicht.