Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Staubwedel

  Staubwedel  (165 Angebote unter 28.279.815 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Staubwedel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Staubwedel
^

Mit dem Staubwedel Staub mühelos entfernen

Staub setzt sich nahezu überall ab. Die trockene Oberflächenreinigung mit einem herkömmlichen Staubtuch ist meist nicht so einfach, da man viele Stellen, wie zum Beispiel auf Möbeln oder Gardinenstangen schwer oder nur mithilfe einer Leiter erreichen kann. In diesem Fall bietet sich die Verwendung spezieller Reinigungsgeräte wie dem Staubwedel an. Dieser nimmt den Staub auf und hält ihn fest. Die Verarbeitung der Materialen ist bei den meisten Wedeln so beschaffen, dass Sie damit selbst auf Dekoelementen Staub wischen können, ohne diese damit umzuwerfen. Ähnlich effektiv ist das Reinigen mit einem Mikrofasertuch, allerdings eignet sich dies vorrangig für die Säuberung großer Flächen.

Der Staubwedel im Wandel der Zeit

Früher wurden Staubwedel aus Straußenfedern hergestellt. In der heutigen Zeit müssen diese Exemplare jedoch den neuwertigen Produkten weichen. Diese sind nahezu genauso effektiv und das, obwohl sie aus modernen Fasern bestehen. Zudem hat sich der Stiel der Staubwedel um einiges verändert. Der Klassiker bestand einst aus Bambus oder aus Holz.

Die Besonderheit der Reinigungsgeräte

Die modernen Staubwedel besitzen einen Kunststoffstiel, welcher je nach Modell sogar über eine Teleskopfunktion verfügt, sodass Sie selbst schwer erreichbare Stellen mühelos von Staub oder Spinnweben befreien können. Einige Modelle sind mit einem flexiblen, beweglichen Stil ausgestattet, mit dem Sie selbst in den Ecken mühelos putzen können. Zudem haben Sie die Möglichkeit unter verschiedenen Fasern, wie beispielsweise Microfaser, Schafswolle oder Kunstfaser zu wählen. Letzteres hat den Vorteil, dass Sie den Wedel einfach im Freien ausschütteln können. Mikrofaserwedel nehmen zwar den Staub optimal auf, haben jedoch den Nachteil, dass sich selbst kleine Schmutzpartikel in den Fasern sammeln und nur durch eine Wäsche entfernen lassen. Während klassische Staubwedel aus Straußenfedern eine gründliche Reinigung und etwas Pflege benötigen, bieten sich Einmalwedel aus synthetischen Fasern als Alternative an. Sie nehmen den Staub auf und halten diesen fest und können je nach Verschmutzungsgrad mehrmals verwendet werden und bei Bedarf einfach weggeworfen und durch einen neuen Wedel ersetzt werden.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.