Staudenhalter schaffen Ordnung im Blumenbeet
Staudenhalter tragen dazu bei, das Wachstum der Stauden in die gewünschte Richtung zu lenken. Stauden sind beliebte mehrjährige Gartenpflanzen, die sich durch einen üppigen, oft krautigen Wuchs auszeichnen und daher Blumenbeete und Lücken zwischen Blumen und Sträuchern oder Bäumen füllen. Auch wenn Stauden ihre maximale Höhe erreicht haben, dehnen sie sich von Jahr zu Jahr weiter in die Breite aus und verwöhnen den Gartenliebhaber mit einer üppigen Blütenpracht.
Staudenhalter ermöglichen üppigen Wuchs auch in kleinen Gärten
Besitzer kleiner Gärten verzichten oft auf die beliebten Stauden, da sie befürchten, die Pflanzen könnten den kleinen Garten dominieren oder der Platz reiche nicht für eine ausgewachsene Staude aus. Diese Sorge ist unbegründet, da sich mit Hilfe der verschiedenen Staudenhalter, die passend zu den Pflanzen in unterschiedlichen Größen angeboten werden, der Wuchs der Stauden lenken und eindämmen lässt. Die Staude wird sich nicht breiter entwickeln, als das Maß des Staudenhalters es vorgibt. Staudenhalter sind so beschaffen, dass sie die Pflanzen seitlich begrenzen und aufrichten. Gleichzeitig erfolgt die Begrenzung des Wachstums in einer sanften Art, so dass die Pflanze nicht beschädigt wird. Die Pflanzenstiele lehnen sich an dem Staudenhalter an und umranken ihn dabei.
Staudenhalter erhöhen die Attraktivität der Pflanzen
Da das Blattwerk und Blüten die Staudenhalter umranken, sind sie teilweise nicht sichtbar, während sie den Stand der Pflanzen stärken. Staudenhalter aus unempfindlichem Kunststoff sind in der Regel grün und verbergen sich daher optisch in den Pflanzen. Viele Stauden neigen dazu, sich ab einer gewissen Größe und dem damit verbundenen Gewicht der Pflanzenstiele zum Boden zu senken und sind dadurch oft nicht mehr ansehnlich. Auch nach starken Regenfällen und Wind senken sich die Stiele zum Boden und können schlimmstenfalls sogar abbrechen. Werden die Pflanzen durch einen Staudenhalter gestützt, so bleiben sie in Form und können nicht durch ungünstige Witterungseinflüsse beschädigt werden. Der aufrechte Wuchs der Pflanzenstiele verleiht den Stauden dauerhaft ein attraktives Erscheinungsbild.
Staudenhalter in der gewerblichen Gartengestaltung
Staudenhalter werden in verschiedenen Größen und Formen sowie unterschiedlichen Materialien angeboten. Besonders dekorative Staudenhalter sind Modelle aus geschmiedetem und schmuckvoll geformtem Metall. Sie sind rund oder halbrund und umgeben die Pflanze vollständig oder einseitig. Insbesondere die dezenten Staudenhalter aus Kunststoff sind in verschiedenen Größen und Höhen verfügbar und passen sich der natürlichen Wuchshöhe der Stauden an. Gartenbaubetriebe, die bei der Anlage von Gärten und Vorgärten von vornherein Staudenhalter zum Schutz der Pflanzen verwenden, erhalten auf diese Weise zufriedene Kunden, die lange Freude am schönen Wachstum ihrer Pflanzen haben werden.
Diese Produkte dürften Sie in diesem Zusammenhang auch interessieren
Doldenstütze,
Pflanzstäbe oder
Rankstäbe.