Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Stereo-Test

  stereo test  (4 Angebote unter 30.861.162 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „stereo test“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Stereo-Test"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Polarisationsbrille Für Stereotest, allein (1 Angebot) 
Polarisationsbrille Für Stereotest, allein
Oculus
50941
€ 57,05*
pro Stück
 
 Stück
Lang Stereotest (1 Angebot) 
Lang Stereotest Ausschluss eines manifester Strabismus bei Erkennen der Figuren Zylinderraster und Randomdots (ohne Brille) Bereits im präverbalen Alter ausführbar Postkartenformat Mappe Stereotest...
Oculus
50700
€ 242,03*
pro Stück
 
 Stück
LANG-Stereotest I-R (1 Angebot) 
LANG-Stereotest I-R
TRUS
54000-R
€ 464,70*
pro Stück
 
 Stück
LANG-Stereotest II-R (1 Angebot) 
LANG-Stereotest II-R
Trusetal Verbandstoffwerk
54001-R
€ 539,31*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema stereo test
^

Der Stereotest zur Prüfung des räumlichen Sehvermögens

Um zu überprüfen, ob das räumliche Sehvermögen in ausreichenden Maß vorhanden ist, kommen Stereosehtests im Rahmen der Diagnostik zum Einsatz. Der Stereosehtest ist beispielsweise Bestandteil der kinderärztlichen Untersuchung U9. Zusätzlich spielt er in der Arbeitsmedizin und im Führerscheinsehtest eine wichtige Rolle. Daher sollte jeder Kinderarzt, Augenarzt und Optiker einen passenden Stereosehtest griffbereit haben.

Der Aufbau

Es gibt einfache und kombinierte Stereosehtests. Meist besteht der Sehtest aus Tafeln, die Abbildungen enthalten, die nur bei ausreichendem räumlichen Sehvermögen erkannt werden können. Hierbei werden zwischen den einzelnen Abbildungen Abstufungen vorgenommen. Das Papier weist eine Faltung auf, die einerseits nach rechts und andererseits nach links gerichtet ist. Wichtig ist, dass der Abstand zwischen Tafel und Auge beim Sehtest annähernd 40 cm beträgt. Zudem müssen die Tafeln unbedingt gerade vor den Patienten, parallel zur Stirn, gehalten werden.

Zwei Varianten im Lang-Stereosehtest

Die klassische Variante, der Lang-Stereotest, beinhaltet 3 Abbildungen, die es zu erkennen gilt. Eine Katze, einen Stern und ein Auto. Vorteilhaft ist, dass dieser Test ohne das Aufsetzen einer Brille durchgeführt werden kann und auch für das nonverbale Alter geeignet ist. Der Lang-Stereosehtest II stellt eine Weiterentwicklung dar und ist in feineren Abstufungen gehalten. Mit ihm können somit geringere Abweichungen im räumlichen Sehvermögen geprüft werden. Hier sind ein Elefant, ein Truck und ein Mond sowie ein Stern abgebildet. Die Tiefenebenen sind deutlich geringer als im Test I und deutlich feiner abgestimmt. Der Stern, der abgebildet ist, dient rein dem Aufrechterhalten des Interesses an der Tafel und ist auch ohne Stereosehvermögen sichtbar.

Quantitative Beurteilung

Für eine verbesserte quantitaive Beurteilung des räumlichen Sehvermögens kann der Titmus-Test eingesetzt werden. Dieser beinhaltet zwei Tafeln in Buchform und wird in Kombination mit einer Polarisationsbrille eingesetzt. Diese besonders feinen Testergebnisse werden erzielt, da die Testbilder Bilddisparationen von 40 - 800 Bogensekunden umfassen. Dieser Spanne und die eingesetzen Abstufungen sind dem Lang-Stereotest um einiges voraus. Als Testbild wird hier eine Fliege genutzt. Ein Test ohne Polarisationsbrille ist nicht möglich.

Beschädigende Einflussfaktoren vermeiden

Wichtig ist beim Lang-Stereotest, dass Sie die Testtafeln vor Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit schützen, da durch diese Einwirkungen Deformationen an den Karten entstehen, wodurch sich die Tiefenebenen verändern und nicht mehr alle Abbildungen so erkannt werden können.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.