Still-BH: Ganz schön praktisch
Während und auch nach der Schwangerschaft greifen Frauen gern auf spezielle Kleidungsstücke zurück, die die körperlichen Veränderungen unterstützen. Vor allem zum Stillen gibt es diverse Utensilien, beispielsweise
Stillkissen, die den Vorgang erleichtern und für Mutter und Kind so angenehm wie möglich machen. Da Babys regelmäßig gestillt werden müssen, ist es für die Frau von Vorteil, einen speziellen Still-BH zu tragen.
Die Vorteile
Still-BHs sind angenehm auf der Haut zu tragen. Sie engen die Brust nicht ein und sorgen dafür, dass die Milchdrüsen nicht abgeklemmt werden. Daher ist es wichtig, den BH nicht zu klein zu wählen. Still-BHs verfügen über eine Öffnung, die sich während des Stillvorganges einfach öffnen lässt. So muss zum Stillen nicht der gesamte Oberkörper freigemacht werden. Zudem verfügen einige Modelle über eingearbeitete Taschen, in die
Stilleinlagen eingelegt werden können. So sind diese sicher verpackt und können nicht verrutschen.
Die verschiedenen Modelle
Auch wenn Still-BHs dem
Pflegebedarf zugeordnet werden können, sind sie auch optisch meist schön gestaltet. Neben den verschiedenen Farben und Mustern können Sie auch unter verschiedenen BH-Formen wählen. Wenn Sie einen besonders starken Milchfluss haben, dann sollte der BH viel Platz für Stilleinlagen bieten. Ein Bustier wäre hier die ideale Lösung. Für Frauen, deren Busen nicht so groß ist und die einen geringen Milchfluss haben, eignen sich Sportausführungen. Achten Sie jedoch beim Kauf unbedingt darauf, dass der Still-BH bei mindestens 60 °C waschbar ist, denn Hygiene ist während der Stillzeit besonders wichtig.