Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Stomabeutel  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Stomabeutel“
Überbegriffe
Weitere Informationen zum Thema Stomabeutel
^

Stomaversorgung – die Haut diskret und sicher schonen!

Die Handhabung der Beutelsysteme ist relativ unkompliziert. Die künstliche Ausleitung führt die Ausscheidungen direkt in ein einteiliges oder zweiteiliges Beutelsystem, wo sie bis zum nächsten Wechsel geruchsfrei aufgefangen werden. Während Kolostomiebeutel für die Aufnahme des Stuhls am Dickdarm verwendet werden, kommen bei einer Operation am Dünndarm Ileostomiebeutel zum Einsatz. Harnausleitungen werden mit einem Urostomiebeutel versehen. Spülungen des Dickdarms machen einen Irrigationsbeutel erforderlich. Für Kinder gibt es Stomabeutel direkt an die anatomischen Besonderheiten des kindlichen Körpers angepasst sind.

Eigenschaften der Stomabeutel

Egal, von welchem Hersteller die Auffangbeutel gefertigt wurden oder aus welcher Materialmischung sie bestehen, sie sorgen für
  • den sicheren Auslaufschutz,
  • den zuverlässiger Halt und und einwandfreies Verschlusssystem,
  • die hautschonende Fixierung am Körper
  • geruchloses und geräuscharmes Auffangen der Ausscheidungen.

Sichere Fixierung am Körper ist das A und O

Wer trotz Stomas nicht auf Sport oder körperlich anstrengende Arbeiten verzichten will, sollte für einen zusätzlichen Halt sorgen. Stomagürtel sind prädestiniert für diese Aufgabe: Sie verfügen über eine hohe Elastizität und können exakt auf die körperlichen Gegebenheiten des Patienten eingestellt werden. Extra entworfene Schwimmgürtel garantieren, dass – egal, ob in der Schwimmhalle oder am Strand – alles an der richtigen Stelle fixiert bleibt. Stomabandagen bieten vor allem direkt nach einer Operation eine sichere Stütze im Bereich der Bauchwand. Wie die Stomagürtel verleihen sie dem Träger ein angenehmes Tragegefühl und mehr Schutz im Alltag.

Versorgung der Stomaanlage

Zur Behandlung und Schonung der stomaumgebenden Haut stehen diverse Hautpflegemittel zur Verfügung, die beim Umgang mit der Stomaversorgung hilfreich sein können. Im Vordergrund stehen vor allem die schnelle Ausheilung von strapazierten und geschädigten Hautarealen sowie die Stärkung der Hautwiderstandsfähigkeit.
Antimikrobische Schleimhautreiniger sorgen für eine gründliche Desinfizierung der Hautpartien und verhindern durch rückfettenden Inhaltsstoffe, ein zu starkes Austrocknen der betroffen Hautstelle. Wie der Name schon vermuten lässt, sind Stoma-Kleberentfernertücher die Spezialisten für die gründliche Entfernung von Hautkleber oder Pflasterrückständen. Puder ist der schnelle Helfer bei nässenden Wunden, da es Feuchtigkeit in hohem Maße bindet. Ätzende und aggressive Stuhl- und Urinabgänge haben keine Chance bei Verwendung von Hautschutzfilmtüchern. Die dünne Filmschicht bietet optimalen Schutz für beanspruchte Hautpartien. Eine ähnliche Wirkung haben Hautschutzcremes. Durch die aufgetragene Cremeschicht werden wunde Hautareale vermieden. Stoma-Basisplatten dienen als zusätzlicher Abdeckmantel der stomaumgebenden Haut, bereits vorhandene kleinere wunde Stellen werden in ihrem Heilungsprozess unterstützt.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.