Übersicht | "Streichhölzer"Überbegriffe |
|  |  |  |  |  |  | Bild | | | | Bestellen |  | |
Zündhölzer (1 Angebot) Zündhölzer Haushaltszündhölzer für Kamin, Ofen und Grill. 4,8 cm lang. Entspricht EN 1783:1997:SAF. FSC®-zertifiziertes Produkt. - Breite: 7,9, - Gewicht: 0,032 kg, - Höhe: 5,5, - Länge: 10,2, - Pr... |
|
€ 4,33* pro Stück |
| |
|
Wolk 19304001 Arbeiten an Gasleit. |
€ 228,10* pro Stück |
| |
|
|
€ 5,55* pro Stück |
| |
Zündhölzer (1 Angebot) Zündhölzer Zündhölzer für Kamin, Ofen und Grill. 20 cm lang. In 10er-Displays. Entspricht EN 1783:1997:SAF. FSC®-zertifiziertes Produkt. - Breite: 6,5, - Gewicht: 0,036 kg, - Höhe: 1,7, - Länge: 22... |
|
€ 5,71* pro Stück |
| |
Zündhölzer (1 Angebot) Zündhölzer Zündhölzer für Kamin, Ofen und Grill. 28 cm lang. In 10er-Displays. Entspricht EN 1783:1997:SAF. FSC®-zertifiziertes Produkt. - Breite: 7,5, - Gewicht: 0,08 kg, - Höhe: 2,5, - Länge: 30,... |
|
€ 7,67* pro Stück |
|
 Weitere Informationen zum Thema Streichhölzer | |  | Streichhölzer - Anzündmittel und beliebte Werbeträger
Das Streichholz besteht aus einem kleinen Holzstöckchen mit Zündkopf, welcher sich durch Reiben an einer speziellen rauen Fläche entzündet. Auf diese Weise gewinnt man schnell und unkompliziert Feuer. Alternativ kann an Stelle von Holz auch Pappe oder Papier verwendet werden.
Welche Arten gibt es?
- Reibungsstreichhölzer: Diese entzünden sich an jeder beliebigen rauen Fläche. Hier besteht ein hohes Sicherheitsrisiko, da sich die Zündhölzer sogar durch den eigenen Druck im Streichholzbriefchen entzünden können.
- Sturmstreichhölzer: Hier ist das Holzstiftchen mit einem speziellen brennbaren Stoff ummantelt, damit sich auch bei starkem Wind eine Flamme entzündet. Um zusätzlich gegen Nässe geschützt zu sein, wird das Streichholz mit Wachs überzogen.
- Sicherheitsstreichhölzer: Darunter versteht man die handelsüblichen Streichhölzer, welche aus einem schwefelhaltigen Zündkopf bestehen. Sie können nicht an allen Oberflächen, sondern nur an einer Reibefläche aus rotem Phosphor entzündet werden.
Des Weiteren sind Streichhölzer in Übergrößen erhältlich, welche durch ihre besonders lange Form bestechen. Mit ihnen wird ein langer Brennvorgang erzeugt, sodass mit einem Streichholz möglichst viele Kerzen auf einmal oder auch besonders tief liegende Dochte gut angezündet werden können.
Werbemöglichkeiten
Zündhölzer stellen ein ideales Werbegeschenk oder Geschenk und Givaway dar, denn sie sind praktisch, handlich und kostengünstig. Ein weiterer Vorteil: Flyer landen schnell im Papierkorb, Streichhölzer hingegen werden aufgehoben und ein zweites Mal hervorgebracht. Wird nun die entsprechende Verpackung im Corporate Design der Firma bedruckt, so erhöht sich der Kontakt beim Kunden. Daher werden Zündhölzer oft als Streuartikel verwendet. Alternativ können dazu auch Feuerzeuge genutzt werden.
Durch eine kreative Gestaltung kann das Werbegeschenk ein echter Eyecatcher sein: Zum einen ist bei der Verpackungswahl zwischen Streichholzschachtel und Streichholzbriefchen zu wählen, dabei sind auch a-typische Formen denkbar um die Aufmerksamkeit beim Kunden noch stärker zu erhöhen. Die Streichhölzer selbst können ebenfalls ausgefallen und bunt bedruckt werden.
|
|