Übersicht | "SVGA-Kabel"Überbegriffe Unterbegriffe Zubehör |
| | | | | | | | Bild | | | Länge | | Bestellen | | |
|
|
|
ab € 11,70* pro Stück |
| |
|
|
|
ab € 18,87* pro Stück |
| |
VALUE SVGA Kabel HD15 ST - ST, 2 m (6 Angebote) Kabel zum Anschliessen eines Monitors an eine Grafikkarte oder einen VGA-Splitter bzw. -Verstärker Geeignet zum Überbrücken von grösseren Entfernungen (von Grafikkarte und Auflösung abhängig) bei h... |
|
|
ab € 2,92* pro Stück |
| |
|
|
|
ab € 12,31* pro Stück |
| |
VALUE SVGA Kabel HD15 ST - ST, 10 m (7 Angebote) Kabel zum Anschliessen eines Monitors an eine Grafikkarte oder einen VGA-Splitter bzw. -Verstärker Geeignet zum Überbrücken von grösseren Entfernungen (von Grafikkarte und Auflösung abhängig) bei h... |
|
|
ab € 8,84* pro Stück |
| |
|
|
|
ab € 28,61* pro Stück |
| |
Digitus VGA-Monitor-Anschlusskabel (13 Angebote) Bietet hochwertigen Schutz gegen äußere Störeinflüsse und verhindert Geisterbilder und andere Bildstörungen. Zum Verbinden eines PCs zum Beispiel mit einem Monitor oder Beamer/Projektor. |
|
|
ab € 1,76* pro Stück |
| |
|
|
|
ab € 9,99* pro Stück |
| |
|
|
|
ab € 5,02* pro Stück |
| |
|
|
|
ab € 4,13* pro Stück |
| |
VALUE SVGA Kabel HD15 ST - ST, 15 m (6 Angebote) Kabel zum Anschliessen eines Monitors an eine Grafikkarte oder einen VGA-Splitter bzw. -Verstärker Geeignet zum Überbrücken von grösseren Entfernungen (von Grafikkarte und Auflösung abhängig) bei h... |
|
|
ab € 12,71* pro Stück |
| |
|
|
|
ab € 30,01* pro Stück |
| |
VGA-Monitor-Anschlusskabel (15 Angebote) VGA-Monitor-Anschlusskabel Bietet hochwertigen Schutz gegen äußere Störeinflüsse und verhindert Geisterbilder und andere Bildstörungen. Zum Verbinden eines PCs zum Beispiel mit einem Monitor oder B... |
ASSMANN Electronic AK-310103-030-S |
|
ab € 2,79* pro Stück |
| |
|
|
|
ab € 17,33* pro Stück |
| |
|
|
|
ab € 17,14* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema svga kabel | | | VGA-Kabel - für die Bildübertragung am PC unentbehrlich
Nahezu jeder PC nutzt heutzutage ein VGA-Kabel zur Übertragung der
Bild- und Signaldaten zwischen Monitor oder TFT-Display auf der einen Seite
und dem Personal Computer auf der anderen Seite. Der VGA-Standard - 1986 von IBM mit den PS/2-Computerbaureihen
eingeführt - ist eine analoge Spezifikation, die bis heute aktuell ist und im Laufe der Jahre kontinuierlich
mit dem technischen Fortschritt weiterentwickelt wurde.
Ursprüngliche Bauteile
Die ursprünglichen mechanischen Bauteile wurden seit 1986 unverändert beibehalten: VGA-Stecker und
die dazugehörige Kupplung bestehen aus einem 15-poligen Mini-D-Sub-Stecker, dessen Pole in drei Reihen
übereinander angeordnet sind. Das dazugehörige Computerkabel überträgt in drei
koaxialen Verbindungen mit jeweils 0,7 Volt Betriebsspannung und 75 Ohm Impedanz die RGB-Daten, während
sieben herkömmliche Kupferleitungen für die Datenübertragung verantwortlich sind. Dazu gehören DDC-Signale,
Synchronisierdaten und die Monitor-ID. Da sowohl die Anschlüsse an den Monitoren und Displays als auch die
Ausgänge an PC oder Notebook als "weibliche" Buchsen ausgeführt sind, besitzen
handelsübliche VGA-Kabel stets an jedem Ende einen "männlichen" 15-poligen Stecker.
Ausnahmen
Ausnahmen von dieser Regel stellen lediglich die bis vor einigen Jahren im High-End-Segment
gebräuchlichen VGA-BNC-Kabel dar, die neben dem 15-poligen Mini-D-Sub-Stecker für den Anschluss
an die Grafikkarte am anderen Ende fünf BNC-Buchsen aufwiesen, die an
hochwertige CRT-Monitore angeschlossen wurden. Die inzwischen nicht mehr gebräuchlichen, früher
jedoch bei Hochleistungs-Workstations oft genutzten breiten 13W3-Stecker mit besonders gut geschirmten
Leitungen sind heute nur noch vereinzelt erhältlich.
Eigenschaften
Die VGA-Kabel sind je nach Ausführung in Längen von unter einem bis zu etwa 50 Metern erhältlich,
wobei mit zunehmender Länge an die Kabelqualität und die Abschirmung erhöhte Anforderungen gestellt werden,
um die Signale fehlerfrei übertragen zu können. Die VGA-Kabel werden daher meist doppelt geschirmt: Neben
einer Geflechtschirmung wird durch eine zusätzliche Folienschirmung eine besonders gute Resistenz gegen
Störsignale erreicht.
Zusätzlich weisen hochwertige VGA-Kabel an beiden Enden jeweils Ferritkerne auf, die als Mantelwellenfilter
Störungen unterdrücken. Preiswerte VGA-Kabel, die weder voll beschaltet sind und keine Ferritkerne
aufweisen, können mit klappbaren Ferritkernen nachgerüstet werden, in die das Kabel eingelegt wird.
Bei hochwertigen VGA-Kabeln sind zudem die Leitungen zur Datenübertragung nach der US-amerikanischen
AWG-Norm spezifiziert. Üblicherweise werden dazu Kabel des AWG28-Standards verwendet.
Verschiedene Stecker
Auch bei den Steckern sind unterschiedliche Ausführungen erhältlich: Preiswerte VGA-Kabel verfügen
über mit dem Kabel vergossene Kunststoffstecker, die mit der Buchse am Computer oder Display
verschraubt werden. Höherwertige VGA-Kabel dagegen sind mit Steckern ausgestattet, die eine Metallhaube
besitzen und daher besser abschirmen. Diese Stecker werden in aller Regel über herkömmliche Schrauben
am jeweiligen Endgerät fixiert, was einen kleinen Schlitzschraubendreher als Werkzeug bedingt und etwas
umständlicher ausfällt als bei den per Hand zu schraubenden Befestigungen der Kunststoffstecker.
Empfehlungen für den Kauf und die Nutzung von VGA-Kabeln
- Je höher die Auflösung Ihres Displays oder Monitors ausfällt, desto höherwertiger sollte auch Ihr
VGA-Kabel gefertigt sein, um eine fehlerfreie Übertragung der Signale zu gewährleisten.
- Wenn Sie Ihren Computer in Umgebungen mit vielen Störquellen betreiben (beispielsweise
Lautsprecher, Elektromotoren, Leuchtstofflampen), so sollten Sie
auf eine möglichst umfassende Abschirmung des VGA-Kabels achten. Ferritkerne sowie nach
AWG spezifizierte Kabel sind hierbei Pflicht! Die Kabel sollten zusätzlich
doppelt geschirmt sein (Geflecht- und Folienschirmung).
- Knicken Sie Ihr VGA-Kabel nicht ab, wenn die Endgeräte zu nahe an der Wand stehen. Da
VGA-Kabel keine Knickschutztüllen besitzen, kann beim Abknicken des Kabels direkt hinter dem
Stecker schnell ein Wackelkontakt entstehen, der im schlimmsten Fall ein Falschfarbenbild auf Ihrem
Display oder Monitor entstehen lässt. Zusätzlich kann durch den entstehenden Druck auch die
Buchse am Endgerät beschädigt werden.
- Kaufen Sie keine VGA-Kabel mit zu großer Länge. Bedenken Sie bitte: Je länger das Kabel,
desto größer die Gefahr von Störsignalen. Deshalb sollte die Verbindung vom Display zum
Computer möglichst kurz gehalten werden.
|
|