Mit dem TAE Adapter Freiheit beim Geräteanschluss schaffen
Mit einem TAE Adapter schließen Sie je nach Ausführung unterschiedliche Geräte an einer
TAE Dose an. Sie erhalten am Markt Adapter für TAE auf
Westernstecker, auf TAE Mehrfachdose oder auf TAE-Westernstecker-Kombidose.
Steckerseite des Adapters
Es gibt unterschiedliche TAE-Steckertypen. Der TAE-F-Stecker passt in Buchsen, die für Telefone kodiert sind. Auch mit U-kodierten Buchsen kann dieser verwendet werden. Inkompatibel ist er jedoch mit N-Dosen. Der TAE-N-Stecker ist für N-Dosen gedacht. Jedoch kann dieser auch in U-kodierte Buchsen eingesteckt werden. Die Zusammenarbeit mit F-Dosen funktioniert nicht. TAE-U-Stecker können Sie mit U-, F- und N-Buchsen verwenden. Achten Sie bei der Wahl Ihres
TK-Adapters auf den zu Ihrer Anschlussdose passenden TAE-Stecker. Sie erkennen die F-Kodierung an den zwei kleinen Zusatznasen des untersten Nasenpaares des F-Profils. Die N-Kodierung verfügt ebenfalls über Zusatznasen. Diese finden Sie jedoch an den Hauptnasen unterhalb des obersten Kontaktpaares.
Buchsenseite des TAE-Adapters
Sie erhalten Stecker, die buchsenseitig (endgeräteseitig) unterschiedliche Anschlussmöglichkeiten bereitstellen. Neben kompakten NFN-Dosen sind dies Westernstecker oder Buchsen unterschiedlicher Größe. Sie erhalten am Markt insbesondere Westernstecker und Buchsen mit dem Format RJ-45, RJ-11. Einige Modelle kombinieren TAE-Buchsen mit Westernbuchsen.
Entscheidungshilfe
Prüfen Sie genau, welche Buchsen oder Stecker Sie endgeräteseitig benötigen. Versuchen Sie, ein Hintereinanderschalten von Adaptern zu vermeiden. Dies kann unter Umständen zu Störungen oder schwachen Signalen führen. Auch steigt die Fehleranfälligkeit der Installation.
Einsteckadapter oder Adapter mit Verlängerungskabel bzw. Kabelpeitsche
Einsteckadapter sind praktisch, wenn Sie auf lose herumliegendes Kabel verzichten wollen. Sie sollten jedoch beachten, dass ein solcher Adapter mitunter deutlich aufträgt. Der Stecker ragt somit deutlich über die Anschlussdose hinaus. Dies kann bei bestimmten Installationsszenarien optisch, technisch oder organisatorisch ungünstig sein. Oftmals ist in solchen Fällen ein Modell mit Kabelpeitsche eine günstige Wahl. Diese verfügt über ein nur kurzes Kabel und ermöglicht den Adapter leicht versetzt zur Anschlussdose zu positionieren. Benötigen Sie neben einem Adapter auch eine Verlängerung oder möchten praktisch gesehen die Anschlussdose versetzen, ist meist ein Adapter mit
Verlängerungskabel sinnvoll. Technisch gesehen ist ein festes Verlegen der Anschlussdose oft qualitativ hochwertig. Dafür müssen Sie in der Regel höhere Kosten kalkulieren. Für günstige oder temporäre Verlängerungen ist der TAE Adapter mit integriertem Verlängerungskabel gut geeignet. Mit diesem verlegen Sie die Anschlussdose ohne aufwändige
Installationsarbeiten.
Tipps zur Wahl
Achten Sie auf beiden Seiten des Adapters auf die Anschlüsse. Der Markt hält viele ähnliche, jedoch inkompatible Varianten bereit. Prüfen Sie insbesondere, welche TAE-Stecker und Buchsen Sie benötigen. Behalten Sie dabei die F- und N-Kodierung im Auge. Tipp: Mit U-kodierten Steckern und Buchsen sind Sie meist auf der sicheren Seite.