Praktisch arbeiten mit der Teleskopleiter
Durch eine Teleskopleiter lässt sich das Arbeiten in unterschiedlichen Situationen sehr praktisch gestalten. Die Tatsache, dass diese Leiter einfach ausgefahren werden kann, um sie in der Länge zu verändern, bietet hohe Flexibilität. Denn somit kannsie sehr einfach an Ort und Stelle transportiert und im Auto mitgenommen werden. Längere Leitern lassen sich ansonsten schließlich nicht dementsprechend im Auto transportieren oder auch in anderen Fahrzeugen, die nicht die notwendige Länge im Frachtraum aufweisen.
Die Teleskopleiter wird einfach zusammengeschoben, um sie in der Länge zu verkürzen und einfach im oder auf dem Fahrzeug zu transportieren. Auch beim Tragen der Leiter ergeben sich viele Vorteile, da sie einfach unter dem Arm getragen werden kann. Am jeweiligen Arbeitsort lässt sie sich jedoch einfach wieder ausfahren, um die gewünschte Höhe zu erreichen und die notwendigen Arbeiten vornehmen zu können.
Teleskopleiter als Anlegeleiter
Eine Variante der Teleskopleiter stellt die
Anlegeleiter dar. Vor dem Anlegen der Leiter kann diese einfach wie ein Teleskop auseinander geschoben werden, damit eine größere Höhe erreicht werden kann. Durch Fixierungen lässt sich die
Teleskop-Anlegeleiter in der gewünschten Höhe halten und bietet sicheren Stand. Somit lässt sich diese Teleskopleiter wie auch eine herkömmliche Anlegeleiter verwenden, wobei jedoch größere Flexibilität bei der Länge der Leiter gegeben ist.
Je nach Bedarf können Leitern in unterschiedlichen Größen gewählt werden, so dass die Anzahl der Sprossen sich unterschiedlich gestalten lässt. Einige Anlegeleitern können zusätzlich auch als
Stehleiter benutzt werden. Diese Modelle verfügen über einen Klappmechanismus, um die Leiter in der Hälfte knicken zu können. Dadurch lässt sie sich auch als selbststehende Variante nutzen. Durch die Teleskopfunktion können die beiden Hälften dabei auch in unterschiedlichen Längen ausgefahren werden. Dies eignet sich vor allem für den Fall, wenn beispielsweise über Treppen gearbeitet werden muss und die Leiter nicht auf einer ebenen Fläche aufgestellt werden kann.
Die Teleskop-Stehleiter
Die
Teleskop-Stehleiter stellt eine besonders praktische Kombination aus Stehleiter und Teleskopleiter dar. Vorteile beider Leitertypen werden darin vereint. Sie muss nicht angelehnt werden wie eine Anlegeleiter, sondern kann auch auf freien Flächen ohne Wände aufgestellt werden und bietet sicheren Stand. Gleichzeitig lässt sich diese
Leiter auch in der Höhe flexibel anpassen, da sie durch die Teleskop-Funktion einfach zusammen und auseinander geschoben werden kann. Die beiden Seiten der Teleskop-Stehleiter lassen sich dabei separat voneinander verlängern bzw. verkürzen. Auf diese Weise kann die Leiter auch einfach auf unebenen Bodenflächen aufgestellt werden, wobei dennoch weiterhin guter Halt gegeben ist.
Fixierungen an den Einraststellen sorgen dafür, dass sie immer sicher steht und Arbeiten auf der Leiter ohne Risiko verlaufen können. Fahrrollen an der Unterseite der Füße ermöglichen ein einfaches und Neuplatzieren und Verstellen an den jeweils benötigten Arbeitsort.