Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Teststäbchen Labor

  Teststäbchen Labor  (208 Angebote unter 30.850.413 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Teststäbchen Labor“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Teststäbchen Labor"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Häufig verwendete Teststäbchen
Gerätespezifische Teststäbchen
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   14   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Teststäbchen Labor
^

Mit Teststäbchen für das Labor schnelle Ergebnisse bekommen

Im Bereich Medizin, Therapie oder Labor gehören Teststäbchen zur Form der speziellen Indikatoren, mit denen aufgrund der bereits vorhandenen Substanzen Tests im Rahmen der speziellen Analytik recht schnell und damit sehr effizient durchgeführt werden können. Man kann so zum einen Zustände anzeigen, zum anderen natürlich auch mit mehreren Tests Vorgänge kontrollieren und bewerten.

Beispiele für zu testende Substanzen

Mit Teststäbchen können natürlich Metalle wie etwa Eisen, Kupfer oder Silber, Mangan oder Blei, aber auch chemische Verbindungen untersucht und bewertet werden.

Welche Labor-Teststäbchen gibt es?

Zum einen gibt es Teststäbchen für manuelle Tests, die meist mit einer Farbskala zum Abgleich des Testergebnisses mit bekannten Konzentrationswerten ausgestattet sind. Eine andere Variante sind Analyse-Teststäbchen für Reflexionsphotometer. Mit Reflexionsphotometern kann man den Wassergehalt in pulvrigen Feststoffen, Papieren oder Folien messen. Im Prinzip ist diese Feuchtemessung nicht nur für die Haltbarkeit, sondern auch die Lagerung der diversen Materialien sehr wichtig.

Branchen, die Teststäbchen für Reflexionsphotometer nutzen

Eingesetzt werden diese Teststäbchen beispielsweise in der Nahrungs- und Genussmittelbranche: man misst den Wassergehalt bei Keksen, Kakao, Gelatine, Kaffeepulver, Milchpulver, Chips, Schokolade, Stärke und Tabak, Tee, Zucker oder Zuckerrübensirup. In der Papier- und Holzindustrie werden die Messungen an Spanplatten, MDF-Platten, Klebern, Papier- und Papierprodukten wie Wellkartonbahnen oder Kartonagen durchgeführt, um für eine gleichbleibende Qualität oder die Erfüllung von Brandschutzvoraussetzungen festzustellen. In der Glasindustrie ist die Sandfeuchte ein erhebliches Qualitätsmerkmal. Die Feuchte wird auch wegen der Bestimmung der Elastizität in der Kunststofffolie von Verbundglas gemessen. In der chemischen und pharmazeutischen Industrie werden die Teststäbchen für unzählige Anwendungen genutzt. Man denke nur an die Untersuchung von Dünger, Laktose, Kautschuk, Seifen, Sprengstoffe Waschmittel oder Zellulose  um ein paar Beispiele zu nutzen.

Häufig verwendete Teststäbchen

Hier greift man für Wasseranalysen auf Chlortests und in Bezug auf Flüssigkeiten aller Art wie Wasser, Blut oder Urin auf pH-Tests zurück. Zudem gibt es Teststäbchen für die Wasserhärte-Messung für Gieß- oder aber Spülwasser, so dass man elektrische Geräte wie Geschirrspülmaschinen bzw. auch Getränke- und Kaffeeautomaten auf die passenden Wasserwerte einstellen kann.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.