TST Kabel – Das Anschlusskabel für Telefone in Österreich
TST Kabel sind
Anschlusskabel für Telefone am österreichischen Telefonnetz. Die
Telefonkabel verfügen an einem Ende über einen TST Stecker. Dieser ähnelt dem deutschen
TAE Stecker, besitzt jedoch bis zu 10 Pole. Am anderen Ende befindet sich ein
Western- bzw. Modularstecker. Gängig sind die Formate RJ-11 und RJ-12. Eingesetzt wird das TST Kabel sowohl für Analog- als auch für ISDN-Anschlüsse. Eine Alternative zum TST Kabel kann der Einsatz eines
TST Adapters mit einem passenden Modularkabel darstellen.
Das TSS
Das TSS ist das österreichische Telefonstecksystem. Es besteht aus einem bis zu 10-poligen TST-Stecker und Dosenpaar. Es kann für Analog und ISDN verwendet werden. In der Regel werden vier Pole genutzt. Das gilt für TST Kabel insbesondere bei Ausführungen, die für durchgeschleifte Telefone am Analog-Festnetzanschluss genutzt werden. Bei nicht durchgeschleiften
Telefonen können es weniger sein.
Aufbau der Kabel
Netzseitig ist der TST Stecker verbaut. Ein Kabel verbindet diesen mit einem Modularstecker am geräteseitigen Ende. Die Zahl der beschalteten Pole hängt von der Ausführung ab. Gleiches gilt für die Kabellänge.
Die passende Kabellänge
Wie bei allen Kabelverbindungen sollten Sie auch beim TST Kabel Zugbelastungen vermeiden. Diese führen zu Belastungen an der Hardware und können auf Dauer und auch bereits bei kleinen Belastungen Schäden an Kabel, Stecker oder Buchsen verursachen. Überlange Kabel sind meist optisch wenig ansprechend und bei der Kabelverlegung eine organisatorische Herausforderung, die durch eine gute Planung leicht zu vermeiden ist.
Western-/ Modularstecker wählen
Je nach Ausführung unterscheiden sich die am Markt erhältlichen Kabel durch den geräteseitig verwendeten Western-/ Modularstecker. Gängig sind RJ-11 Stecker für Telefone, Modems und Faxgeräte mit einer Leitung. RJ-12 wird für oft
Faxgeräte,
Modems oder Multifunktionsgeräte mit drei Leitungen verwendet. Prüfen Sie, welchen Stecker Sie für Ihre Hardware benötigen. Achten Sie dabei auch auf die Beschaltung. Nicht bei allen Kabeln sind alle Pole der kleinen Stecker geschaltet.
Tipps zur Wahl
- Erhältlich sind die TST Kabel am Markt in unterschiedlichen Längen. Prüfen Sie die benötigte Länge, vermeiden Sie mechanische Spannungen auf der Leitung.
- Achten Sie auf das Ende des Steckers. Sie erhalten Modelle mit RJ-11 und RJ-12 Steckern. Wählen Sie das passende Modell für Ihre Anwendung bzw. für Ihr Gerät. Die Bedienungsanleitung Ihrer Hardware ist eine gute Informationsquelle bei der Produktwahl.
- Beachten Sie: Das österreichische TSS kennt durchgeschleifte und nicht durchgeschleifte Geräte. Durchgeschleifte Geräte benötigen ein passendes Kabel mit Fahnen an beiden Seiten des Steckers.