Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Uhrenbeweger

  Uhrenbeweger  (3 Angebote unter 28.125.757 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Uhrenbeweger“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Uhrenbeweger"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Sygonix Uhrenbeweger 2 Uhren (3 Angebote) 
Sygonix Uhrenbeweger 2 Uhren 3 Rotationseinstellungen 4 Uhrendrehfunktionen Elegantes Bedienfeld Bewegung der einzelnen Uhrendreher einzeln einstellbar Der Uhrenbeweger dient dazu, Automatikuhren z...
Sygonix
SY-4603122
ab € 40,28*
pro Stück
 
 Stück
Sygonix Uhrenbeweger 1 Uhr (3 Angebote) 
Sygonix Uhrenbeweger 1 Uhr Sygonix Uhrendreher für 1 Armbanduhr, schwarz 3 Rotationseinstellungen 4 Uhrendrehfunktionen Elegantes Touch-Bedienfeld Der Uhrenbeweger dient dazu, Automatikuhren zu bew...
Sygonix
SY-4603120
ab € 38,60*
pro Stück
 
 Stück
Netzteil für Beco Uhrenbeweger u.a. u.a. 3.3V, 2000mA (1 Angebot) 
Netzteil für Beco Uhrenbeweger u.a. u.a. 3.3V, 2000mA Wenn nicht explizit angegeben, handelt es sich nicht um einen original Artikel vom Hersteller sondern kann diesen ersetzen! Gewicht in Gramm: 86
VHBW
800107869
ab € 12,08*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Uhrenbeweger
^

Uhrenbeweger halten die Automatikuhr in Gang

Uhrenbeweger erfüllen mehrere Funktionen. Sie ziehen mechanische Automatik-Armbanduhren auf und halten Sie in Gang. Bei älteren Uhrwerken (Kalibern) erfüllen die Uhrenbeweger eine besonders wichtige Funktion. Sie gewährleisten die Funktionalität der Uhr. Bei älteren Kalibern können die Öle verharzen, wenn die Uhren längere Zeit nicht „aufgezogen“, also bewegt werden. Neuere Automatik-Armbanduhren sind mit modernen Schmierstoffen ausgestattet, die eine Verharzung ausschließen. Bei neuen und alten Kalibern bietet ein Uhrenbeweger den Vorteil, dass die Automatikuhren auch nach längeren Tragepausen einsatzbereit bleiben und die Ganggenauigkeit optimiert wird. Bei Uhren mit Datum und Mondphasen-Anzeigen sparen Sie sich mühevolles Nachstellen nach längerer Tragepause. Ein willkommener Nebeneffekt der Uhrenbeweger ist, dass Sie Ihre Uhrensammlung effektvoll präsentieren können.

Uhrenbeweger und ihre Funktionsweise

Die Automatikuhren müssen je nach Modell etwa 400 bis 1000 Mal bewegt werden. Aus diesem Grund benötigen Sie die Angaben des Herstellers der Uhr über die genaue Drehzahl pro Tag. Diese ist meist mit DPT oder in der englischen Schreibweise mit TPD, Turns per Day, angegeben. Ist Ihnen bei einem neueren Modell die Drehzahl unbekannt und Sie können Sie auch nicht herausfinden, so können Sie einen Mittelwert ausprobieren, da die neueren Modelle dank spezieller Federkonstruktion einen Schutz vor dem Überziehen haben. Jedoch gibt es viele ältere Sammlerstücke, die diesen Schutz nicht haben. Hier sollten Sie auf jeden Fall herausbekommen, wie oft die Uhr genau gedreht werden muss, oder wählen Sie die geringstmögliche UPT. Zusätzlich benötigen Sie die Information, ob die Uhr rechts oder linksherum bewegt wird oder ob sie bidirektional, also rechts- und linksherum, gedreht wird. Nach diesen Kriterien wählen Sie dann den Uhrenbeweger aus. Die meisten Modelle lassen sich programmieren, sodass Sie die für Ihre Uhr benötigten Einstellungen vornehmen können. Der Uhrenbeweger dreht dann die Automatik-Armbanduhren in regelmäßigen Zyklen und hält so die Uhr permanent und schonend in Gang.

Halterung, Uhrenanzahl und Design

Die Automatik-Armbanduhren müssen einen sicheren Sitz haben. Die Uhrenbeweger bieten dafür je nach Modell Kissen, Spangen zum Einspannen oder weitere Haltevorrichtungen, die ein Verrutschen der Uhren und so die optimale Drehlagerung gewährleisten. Die Uhrenbeweger sollten auch eine Halterung haben. Sie können ein Stand-Alone-Gerät wählen oder einen Modell, das mehrere Uhren gleichzeitig bewegen kann. Um Ihre Uhrensammlung dekorativ aufzustellen, können Sie die Uhrenbeweger neben ihrer Funktion auch nach dem passenden Design auswählen. So gibt es Uhrenbeweger, die zusätzlich Schmuck- und Ausstellungsfächer für weitere Uhren und Schmuck bieten. Zudem können Sie in unterschiedlichen Stilarten gewählt werden. Als Material werden Glas, edle Hölzer, Stahl, Kunststoff und weitere Stoffe je nach Stilart angeboten. Zudem lassen sich Uhrenbeweger wählen, welche die Uhren mit integrierter Beleuchtung besonders effektvoll präsentieren.

Die passende Stromversorgung für die Uhren

Es gibt Uhrenbeweger, die mit Batterien oder an der Steckdose betrieben werden. Hat Ihre Uhrensammlung einen festen Platz und befindet sich in der Nähe einer Steckdose und verwenden Sie Uhrenbeweger für mehrere Uhren gleichzeitig, so können Sie die Versorgung über die Steckdose wählen. Allerdings sind Sie mit diesen Geräten nicht so flexibel wie mit batteriebetriebenen Modellen. Diese können Sie flexibel und auch unterwegs bei Präsentationen einsetzen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.