Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Umfangsfräser  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Umfangsfräser“
Überbegriffe
Schaftfräser
Fräser aus HSS oder VHM
WSP-Schaftfräser
WSP-Einschraubfräser
Walzenstirnfräser
Eckmesserkopf
Weitere Informationen zum Thema Umfangsfräser
^

Der Umfangsfräser für plane Flächen

Fräsverfahren zur Erzeugung ebener Flächen werden unter dem Begriff des Planfräsens zusammengefasst. Beim Stirnfräsen liegen die Schneiden an der Stirnfläche des Fräsers, beim Umfangsfräsen an der Seite also der Umfangsfläche, ähnlich wie bei einem Kreissägeblatt, und in der Kombination beim Stirn-Umfangsfräsen in beiden Richtungen gleichzeitig.

Hartfräsen mit Umfangsfräsern

Hier werden mittlerweile in der Fertigung die Durchlaufzeiten erheblich reduziert, weil die Werkzeuge mit Schneiden besonderer Qualität ausgerüstet sind. Die Schneiden bestehen nicht nur aus Hartmetallen, sondern sind zusätzlich auch noch beschichtet, so dass Werkstoffe bis zu 65 HRC in einem optimierten Umfeld problemlos trocken zerspant werden können. Das Besäumen stellt dabei beim Hartfräsen einen von drei Schnittparametern dar. Unter dem Besäumen versteht man eine spezielle Art der Herstellung von Nuten in gehärteten Stahlen, das zirkulare Nutenfräsen. Die Durchlaufzeit, also die Schnitt- und Vorschubgeschwindigkeit, hängt neben dem Werkzeug aber auch vom Werkstoff des Werkstücks entscheidend ab.

Der Schaftfräser

Der Schaftfräser wird nicht nur für plane Flächen, sondern je nach konkreter Ausführung auch verwendet, wenn Keil- oder Passfedernuten erstellt werden sollen. Neben der universellen Bearbeitung kann der Schaftfräser auch Besäumen und Schlichtfräsen (ein Verfahren zum Feinfräsen). Wendeplatten-Schaftfräser haben den Vorteil, dass bei Verschleiß der Schneiden nicht das ganze Werkzeug, sondern nur die Wendeplatten mit den Schneidkanten getauscht werden müssen.

Eckmesserköpfe zum Besäumen

Eckmesserköpfe sind eine Kombination aus Schneiden an der Stirn- und Umfangsseite des Werkzeugs und neben dem universellen Einsatz auch zum Nuten- und Eckfräsen geeignet.

Walzenstirnfräser

Planfräsbearbeitungen sind mit passenden Walzenstirnfräsern kein Problem und sorgen auch für gute Oberflächeneigenschaften. Walzenstirnfräser sind zudem meist auch zum Nuten- und Konturfräsen im Einsatz.

Wendeplatten-Einschraubfräser

Hierbei handelt es sich oft um Fräser, die am Ende des Schafts ein Gewinde und am Anfang eine Aufnahme für Wendeplatten haben, welche aus HSS-Stahl oder auch Keramik bestehen können. Die Fräsköpfe der Wendeplatten-Einschraubfräser sind je nach konkreter Aufgabe des Schneidwerkzeugs sehr unterschiedlich geformt, so dass die Wendeplatten in fast alle Richtungen festgeschraubt werden können.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.