Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Umweltschutz-Piktogramm Der grüne Punkt

  Umweltschutz-Piktogramm Der grüne Punkt  (6 Angebote unter 29.267.101 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Umweltschutz-Piktogramm Der grüne Punkt“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Umweltschutz-Piktogramm Der grüne Punkt"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Umweltschutz-Piktogramm Der grüne Punkt, Folie, selbstklebend, Ø 100mm (1 Angebot) 
Umweltschutz-Piktogramm Der grüne Punkt, Folie, selbstklebend, Ø 100mm Umweltschutz-Piktogramm Der grüne Punkt, Material: selbstklebende Weich-PVC-Folie, Durchmesser: 100 mm
Kroschke
KSI_16179
ab € 6,12*
pro Stück
 
 Stück
Umweltschutz-Piktogramm Der grüne Punkt, Folie, selbstklebend, Ø 200mm (1 Angebot) 
Umweltschutz-Piktogramm Der grüne Punkt, Folie, selbstklebend, Ø 200mm Umweltschutz-Piktogramm Der grüne Punkt, Material: selbstklebende Weich-PVC-Folie, Durchmesser: 200 mm
Kroschke
KSI_17071
ab € 7,45*
pro Stück
 
 Stück
Umweltschutz-Piktogramm Der grüne Punkt, Folie, selbstklebend, Ø 100mm (1 Angebot) 
Umweltschutz-Piktogramm Der grüne Punkt, Folie, selbstklebend, Ø 100mm Umweltschutz-Piktogramm Der grüne Punkt, Material: selbstklebende Weich-PVC-Folie, Durchmesser: 100 mm
Hein Industrieschilder
HEIN_16179
ab € 5,64*
pro Stück
 
 Stück
Der grüne Punkt, grün, Folie, selbstklebend, 100 mm (1 Angebot) 
Wertstoffkennzeichnung Der grüne Punkt, rund, grün, gefertigt aus Folie, selbstklebend, Durchmesser: 100 mm, Stärke: 0,1 mm
Marahrens
F170.24.060
ab € 3,67*
pro Stück
 
 Stück
Umweltschutz-Piktogramm Der grüne Punkt, Folie, selbstklebend, Ø 200mm (1 Angebot) 
Umweltschutz-Piktogramm Der grüne Punkt, Folie, selbstklebend, Ø 200mm Umweltschutz-Piktogramm Der grüne Punkt, Material: selbstklebende Weich-PVC-Folie, Durchmesser: 200 mm
Hein Industrieschilder
HEIN_17071
ab € 6,98*
pro Stück
 
 Stück
Der grüne Punkt, grün, Folie, selbstklebend, 200 mm (1 Angebot) 
Wertstoffkennzeichnung Der grüne Punkt, rund, grün, gefertigt aus Folie, selbstklebend, Durchmesser: 200 mm, Stärke: 0,1 mm
Marahrens
F170.24.061
ab € 4,29*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Umweltschutz-Piktogramm Der grüne Punkt
^

Der Grüne Punkt - Ausweis für Wertstoffe

Kaum eine Verpackungskennzeichnung ist bekannter und wird über die Grenzen  Deutschlands hinaus verwendet. Der Grüne Punkt ist nicht nur Synonym für Abfalltrennung, sondern auch für Wertstoffrückgewinnung. Auch wer sich nicht intensiv mit der Thematik der präzisen Abfallentsorgung beschäftigt hat, weiß sehr wohl, dass der Grüne Punkt für Recycling und Wiederverwertung von Rohstoffen steht. Um die Möglichkeit einer ökologischen und zudem ökonomischen Abfalltrennung aufrecht zu erhalten, sollten Sie Ihre Verpackungen mit dem Markenzeichen Grüner Punkt kennzeichnen und auch an Entsorgungsstellen auf die dazugehörenden Behälter durch Symbolik aufmerksam machen.

Sinn des Piktogramms

Die mit dem Grünen Punkt gekennzeichneten Verpackungs- und Verbundstoffe  müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllen, um den „Wertstoffausweis“ Grüner Punkt erhalten zu können. Der Grüne Punkt steht unter anderem für Duales System und nur Stoffe, die den Anforderungen der Wiederverwertbarkeit entsprechen, dürfen darin eingebracht werden. So werden verschiedene Kunststoffe mit dem Grünen Punkt gekennzeichnet, um dem Entsorger auf einen Blick zu vermitteln, dass dieser Abfall in den gelben Sack gehört.
Die Sortierhilfe Grüner Punkt ist ausschließlich für Verkaufsverpackungen aus Kunststoff, Verbundstoffen oder Metall zugelassen. Glas wird über den Glascontainer entsorgt und Papier über die Papiertonne. Durch die Verwendung des Grünen Punktes wird es für alle Zwischen- und Endverbraucher einfach, den richtigen Platz für die scheinbar wertlose Umverpackung (Umverpackung Verpackungsetikett) zu finden.

Pflicht oder freiwillig

Damit das Duale System so erfolgreich werden konnte, gab es die Kennzeichnungsverpflichtung mit dem Grünen Punkt. Dies hatte zur Folge, dass fast die gesamte Bevölkerung den richtigen Umgang mit Verpackungen mit dem mittlerweile bekannten Piktogramm gelernt hat und über die Möglichkeiten der Entsorgung informiert ist.
Verpackungshersteller, die den Grünen Punkt auf Ihre Verpackungen aufbringen, müssen dafür Lizenzgebühren entrichten, die für die Organisation des Entsorgungssystems verwendet werden. Diese Gebühren sind im Verkaufspreis der Ware enthalten und werden so von jedem Endverbraucher mitgetragen. Unbewusst zahlt also jeder für eine Wiederverwertung seiner Verpackungen.
Der Grüne Punkt ist demzufolge ein geschütztes Markenzeichen, das nicht ohne Weiteres auf die Verpackung aufgebracht werden darf. Heutzutage ist es unter bestimmten Bedingungen nicht mehr zwingend, den Grünen Punkt auf die Verpackung zu bringen.

Da findet sich jeder zurecht

Damit in Ihrer Firma sinnlose Müllentsorgungskosten vermieden werden und Ihr Personal die anfallende Verpackung in die richtigen Entsorgungsbehälter verstaut, sollten Sie an der Abfallstation eine Kennzeichnung mit dem jeweiligen Piktogramm, hier dem Grünen Punkt, vornehmen. Auch Ihren Kunden machen Sie durch Hinweisschilder die Sortierung leichter. Neben farblichen Kennzeichnungen der Behälter kann der Grüne Punkt als sehr bekanntes Symbol Zeichen setzen.
Nicht nur bei der Entsorgung im Lagerbereich, auch in Kaufhäusern und Discountern wird immer häufiger angeboten die Verpackung gleich zurückzunehmen. Damit diese vom Kunden auch ordentlich vorsortiert wird, ist eine Kennzeichnung nötig und der Grüne Punkt erleichtert die Zuordnung. Überall, wo Verpackungen angenommen und in verschiedenen Müllbehältern getrennt werden, ist eine Ausschilderung durchaus sinnvoll und erspart Ihnen später nicht nur erhöhte Abfallentsorgungskosten, sondern verringert den Zeitaufwand und die Personalkosten für das Nachsortieren.

Gut sichtbar

Sie sollten bei der Auswahl des Umweltschildes darauf achten, wo es befestigt werden soll. Verwenden Sie statt Text das Piktogramm, da es einen hohen Wiedererkennungswert hat. Günstig sind Folien, die auf Tonnen, Abfallbehälter oder Kübel und Kanister aufgeklebt werden können und so den Behälter kennzeichnen. Auch eine Kennzeichnung auf Augenhöhe kann durchaus Sinn machen. Wird die Kennzeichnung an Wänden vorgenommen, empfehlen wir Kunststoffschilder, diese sind besonders robust gegen Umwelteinflüsse und sowohl innen als auch außen einsetzbar.
Neben dem Material ist die Größe nicht unwesentlich. Die Kennzeichnung sollte gut zu erkennen sein und ausreichend groß darstellen, welcher Bestandteil des Abfalls in die Entsorgungsbehälter gehört. Kontrast und Größe spielen eine wichtige Rolle. Das grüne Piktogramm sollte möglichst auf weißem Grund aufgebracht werden, um sich  ausreichend stark vom Hintergrund abzuheben. Zudem sollten Sie die Größe des Schildes an die Größe des Untergrundes anpassen, damit die Kennzeichnung nicht untergeht.
Desto mehr Abfall in der für den Grünen Punkt vorgesehenen Tonne landet und dort auch noch richtig einsortiert ist, desto geringer werden die Kosten für die Restmüllentsorgung, da der Gelbe Sack bzw. die Gelbe Tonne nicht gesondert bei der Entsorgung mit Gebühren belegt werden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.