Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  >  > Untersuchungshandschuh

  Untersuchungshandschuh  (4.885 Angebote unter 28.146.019 Artikeln)Zum Expertenwissen

Topseller
ab € 11,00*
 Box 
Topseller
ab € 2,14*
 Packung 
Topseller
ab € 10,52*
 Stück 
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Untersuchungshandschuh“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   489   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Untersuchungshandschuh
^

Untersuchungshandschuhe – für Tastgefühl und Kontaminationsschutz

In Bereichen, in denen Untersuchungen durchgeführt werden, kommt es nicht nur auf einen ausreichenden Schutz des Mitarbeiters durch das Tragen von Handschuhen an, auch das Tastempfinden und die Feinfühligkeit sollten in ausreichendem Maß erhalten bleiben, um die Untersuchung in ausreichendem Umfang durchführen zu können. Egal, ob im Pflegebereich, in der Medizin oder im Labor, überall, wo es auf einwandfreie Hygiene in Verbindung mit Infektionsschutz und Tragekomfort ankommt, sind Untersuchungshandschuhe die richtige Wahl.

Tastempfindung mit Untersuchungshandschuhen

Damit es auch beim Tragen von Handschuhen möglich wird, ein ausgezeichnetes Tastempfinden aufrecht zu erhalten, wird auf spezielle Materialien zurückgegriffen. Hinzu kommt, dass die Handschuhe sehr dünn gehalten werden. Dies ermöglicht unverfälschte Abtastergebnisse. Eine weitere wichtige Bedingung für die optimale Ausnutzung der Materialeigenschaften zur Beibehaltung des Tastsinns ist die Passform. Anschmiegsame, hochelastische Handschuhe kommen bei Untersuchungen zum Einsatz, die sich wie eine zweite Haut an die Hände anschmiegen.

Kontaminationsschutz mit Untersuchungshandschuhen

Der Untersuchungshandschuh dient in erster Linie dazu, den Träger und auch den Patienten vor Kontamination zu schützen. Egal, ob Bakterien, Körperflüssigkeiten, Viren und Keime, Untersuchungshandschuhe sind weitestgehend undurchlässig gegen Flüssigkeiten und Mikroorganismen. Damit der optimale Schutz gewährleistete wird, ist es wichtig, die Sicherheitsklasse der Handschuhe passend zur Gefährdung zu wählen und auf reißfestes und unbeschädigtes Material zu achten. Als Untersuchungshandschuh sollten Sie ausschließlich Einweghandschuhe einsetzen.

Strenge Auflagen

Damit der Untersuchungshandschuh Ihren Anforderungen entspricht, ist es wichtig, dass die für diesen Handschuhtypen geltenden Normen eingehalten werden. Der Untersuchungshandschuh Ihrer Wahl sollte in jedem Fall als medizinischer Handschuh nach EN 455 und als Schutzhandschuh nach EN 374 klassifiziert sein. Ist dies der Fall, können Sie sicher sein, einen Handschuh mit einer ausreichenden Dichtigkeit und Reißfestigkeit zu erwerben. Die Mindestanforderung an die Dichte liegt bei einem AQL von 1,5. Achten Sie auf die unterschiedlichen Klassen, die die Durchbruchszeiten von Chemikalien und Mikroorganismen angeben. Sinnvoll ist es zudem, nach dem Handschuhtragen die Hände gründlich zu desinfizieren, um das vorhandene Restrisiko so weit wie möglich zu minimieren.

Das Material der Untersuchungshandschuhe

Untersuchungshandschuhe sollten an ihre Verwendung und die auf Sie einwirkenden Belastungen im Material angepasst werden. Verschiedene Materialeigenschaften sorgen bei perfekter Auswahl für optimalen Schutz.
  • Latex ist relativ gut chemikalienbeständig und hält auch stärkeren mechanischen Beanspruchungen stand. Bei Arbeiten mit Fetten, Ölen, Ether, organischen Lösungsmitteln, Knochenzement und Zytostatika sollten Sie auf andere Materialien ausweichen.
  • Polyvenylchlorid (PVC) ist nicht zu benutzen, wenn alkoholische Mittel benutzt werden und mechanische Beanspruchungen entstehen. Die Chemikalienbeständigkeit ist geringfügig besser als bei Latexhandschuhen.
  • Polyethylen (PE) eignet sich bei der Verwendung von Zytostatika, die das Zellwachstum hemmen, und Knochenzement in der Orthopädie. Ungeeignet sind Untersuchungshandschuhe aus diesem Material beim Einsatz organischer Lösungsmittel und mechanischen Beanspruchungen.
  • Nitrilkautschuk weist bei Arbeiten mit vielen Chemikalien die besten Schutzeigenschaften bei Untersuchungshandschuhen auf. Mechanische Belastungen sollten aber auch bei diesen Vertretern vermieden werden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.