Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Urinanalysesystem

  Urinanalysesystem  (3 Angebote unter 27.970.289 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Urinanalysesystem“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Urinanalysesystem"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Clinitek Status Harnanalyse-System Semiautomatisches Reflexionsphotometer (2 Angebote) 
Clinitek Status+ Urinanalysegerät Das Clinitek Status+ ist ein POC-Analysesystem von Siemens Healthcare Diagnostics zur Auswertung der Harnteststreifen und Clinitest hCG-Kassetten. Es können semiqa...
Siemens
si 10379679
ab € 695,34*
pro Stück
 
 Stück
Clinitek Status + Harn-Analysesystem (1 Angebot) 
Siemens Clinitek Status Plus Harnanalysensystem Das mobil einsetzbare Clinitek Status ist ein kompaktes und schnelles halbautomatisches Harnanalysesystem für Ihre Praxis. Die Ergebnisse werden nach...
Siemens
BAYEGeräT
ab € 705,08*
pro Stück
 
 Stück
Schlitteneinsatz für Teststreifenschlitten zu Clinitek Status, lang (1 Angebot) 
Schlitteneinsatz für Teststreifenschlitten zu Clinitek Status, lang
Siemens
10309068
ab € 43,58*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Urinanalysesystem
^

Mit dem Harnanalysegerät den Urin untersuchen

Das Harnanalysegerät wird auch Urinanalysesystem genannt. Harn ist eine Flüssigkeit, die von Wirbeltieren, von den Nieren ausgeschieden wird. Zahlreiche Krankheiten haben auf die Zusammensetzung des Harns eine Auswirkung, weshalb ein Harnanalysegerät zur Diagnostik von Vorteil ist.

Die Vorbereitung der Analyse

Harnanalysen mittels Urinteststreifen und Harnanalysegeräten können mehrfach täglich stattfinden und dienen unterschiedlichen Zwecken. Es gibt als Harn den Spontanurin, den Morgenurin und den zweiten Morgenurin. Der postprandiale Urin wird zwei Stunden nach einer Mahlzeit gesammelt, während der Sammelurin über einen längeren Zeitraum (12 oder 24 Stunden) aufgefangen wird. Der Mittelstrahlurin wird nach dem ersten Ablassen mit dem Teststreifen aus dem Mittelstrahl entnommen. Der Katheterurin ist mit Einmalkathetern teilweise für den Patienten recht schmerzhaft.

Zur Funktionsweise eines Harnanalysegerätes

Das Harnanalysegerät basiert auf der Funktionsweise eines Reflexionsfotometers. Ein Teststreifen wird in eine Harnprobe gehalten und anschließend in das Testgerät eingelegt. Je nach Testgerät variiert die Größe des Teststreifens. Eine Photozelle misst die Intensität der Reflexion einzelner Bestandteile und rechnet diese in Messwerte um. Auch die Möglichkeiten zur Auswertung mit den Harnanalysegeräten sind unterschiedlich, manche Geräte werten das Ergebnis automatisch aus und vermeiden so Fehlerquellen, andere arbeiten halbautomatisch. Man kann Messstreifen auch manuell ablesen.

Was lässt sich mit dem Urinanalysegerät messen?

Die messbaren Bestandteile durch das Harnanalysegerät sind vielfältig und reichen vom pH-Wert über Leukozyten, Nitrit, Protein, Glukose, Keton, Urobilinogen und Bilirubin bis hin zum Blut. Teilweise gibt es auch Geräte, die für Vitamin-C-gestörte Teststreifen anwendbar sind. Im Einzelnen sind Leukozyten als weiße Blutkörperchen bekannt, die für die Abwehr von Gefahren verantwortlich sind.

Geeignete Messergebnisse erzielen

Der Spontanurin ist vorteilhaft, wenn es um eine Glukosemessung geht (Blutzuckerwert). Der erste Morgenurin dient bakteriellen Untersuchungen, Nitrit-Testen, der Proteindiagnostik und klinisch-chemischen Untersuchungen. Für Glukose-Tests ist der erste Morgenurin dagegen  nicht geeignet. Der Zweite Morgenurin lässt mit Teststreifen sehr gut Glukose und Proteine messen, ist aber für einen Nitrit-Test ungeeignet. Sammelurin dient klinisch-chemischen Untersuchungen und ist nicht für bakterielle Untersuchungen verwendbar.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.