Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

  USB Kabel Typ-A  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„USB Kabel Typ-A“
Überbegriffe
A Stecker auf A Stecker
Sollten Sie kein Netzwerk haben, können Sie zwei Computer direkt mit einander verbinden.
A Stecker auf B Stecker
Verbinden Sie Geräte wie Drucker, Scanner oder externe Festplatten mit Ihrem PC. Wird auch als USB Druckerkabel bezeichnet.
A Stecker auf C Stecker
USB 3.0 A Stecker auf B Stecker
Die neuste Spezifikation des USB-Standards.
USB Verlängerungskabel
Dient zur Verlängerung von USB-Geräten.
A Stecker auf Micro-A Stecker
Ihre Möglichkeit, Geräte mit einem A Stecker und einem Micro-A Stecker zu verbinden.
A Stecker auf Micro-B Stecker
Zur Verbindung Ihres PCs mit einem kompakten Gerät wie z. B. einem Smartphone.
USB 3.0 A Stecker auf Micro-B Stecker
Damit bezeichnet man die neuste Spezifikation des USB-Standards.
A Stecker auf Mini-USB
Dieser Stecker existiert in vielen Varianten für MP3-Player, Digitalkameras und Camcorder.
Adapterkabel USB A Stecker auf Pop-Port
Adapterkabel für Peripheriegeräte
A Stecker auf Centronics 36 Pol Stecker
A Stecker auf 25 Pol D-Sub Stecker
Parallel nach IEEE 1284
A Stecker auf 25 Pol D-Sub Buchse parallel
Parallel nach IEEE 1284
A Stecker auf 25 Pol D-Sub Buchse seriell
Seriell nach EIA-232
A Stecker auf 9 Pol D-Sub Stecker
Seriell nach EIA-232
A Stecker auf PS/2 Buchse
Ermöglicht es, eine Maus oder Tastatur an einem USB-Port zu verwenden. Eine Alternative dazu ist der Adapter A Buchse auf PS/2 Stecker.
Weitere Adapter
Weitere Informationen zum Thema USB Kabel Typ-A
^

Tipps für die Auswahl des richtigen USB-Kabels

Ein USB-Kabel dient dazu, einen PC oder einen Laptop mit einem externen Gerät zu verbinden. Durch die große Anzahl an Peripheriegeräten wie z. B. Festplatten, Drucker oder Scanner ergeben sich verschiedene Steckermöglichkeiten und -kombinationen. Wenn Sie ein neues USB-Kabel benötigen, wählen Sie als erstes den Stecker des Ausgangsgerätes z. B. USB Kabel Typ-A. Anschließend müssen Sie sich für das zweite Steckerende entscheiden. Bei dieser Auswahl gibt es einige Dinge zu beachten, die wir Ihnen im Folgenden kurz darstellen möchten.

USB-Kabel Typ A sind abwärtskompatibel

Neben dem bekannten USB 2.0 Standard gibt es die neuste Spezifikation. Sie heißt USB 3.0. Höhere Datenübertragungen werden somit ermöglicht. Allerdings sind dafür weitere Aderpaare notwendig, wodurch neue Steckerbauformen und Kabel erforderlich waren. USB-Kabel des Typs A sind abwärtskompatibel. Das bedeutet, dass neue Buchsen mit USB 3.0 bei Geräten mit dem Standard 2.0 oder 1.0 verwendet werden können.

USB-Kabel Typ B sind nicht abwärtskompatibel

Dies funktioniert bei USB-Kabeln des Typs B nicht, sie bilden eine Ausnahme. Sie sind nicht abwärtskompatibel. Zwar können alte Stecker in Geräten mit neuen Buchsen betrieben werden, umgekehrt geht es aber nicht. Das heißt, neue Stecker können Sie nicht in alten Buchsen benutzen. Um ein USB-Kabel 3.0 Typ B an ein Gerät mit USB 2.0 anzuschließen, benötigen Sie einen Adapter.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.