Markiertes nur unter UV-Licht sichtbar
Ein UV-Marker ist ein spezieller
Marker, bei dem die Beschriftung nur unter
UV-Licht zu sehen ist. Möglich ist dies durch eine Spezialtusche. Die Anwendungsbeispiele sind vielfältig – so lassen sich mit einem Sicherheitsmarker beispielsweise Geldscheine auf ihre Echtheit überprüfen. Wenn das Geschriebene auf dem Schein gelb oder grau wird, ist der Schein nicht echt. So können Sie einfach und schnell sicher sein, dass Sie keine „Blüten“ bekommen.
In Diskotheken kann man mit UV-Markern kontrollieren, ob Gäste bereits Eintritt bezahlt haben, gebräuchlich sind ebenfalls
Stempel, die nur unter Schwarzlicht sichtbar sind. Sehr viele Wertgegenstände wie Schmuck, Münzen oder Antiquitäten können Sie mit diesen Spezialmarker markieren, für das Auge ist dies aber nicht sichtbar. So könnte man im Zweifelsfall auch den wahren Eigentümer feststellen. Des Weiteren werden UV-Marker auch in
Laboren, Gerichten oder Banken verwendet.
Beschriftet werden können übrigens fast alle Oberflächen. Die
Stifte gibt es beispielsweise mit Rundspitze und einer Strichstärke von 1,5 bis 3 mm.
Wir haben noch mehr!
Bei uns finden Sie alles zur sicheren Verwahrung Ihrer Einkünfte. Vom
Tresor über die
Geldkassette und
Geldscheinprüfer bis zum
Kassensystem für Ihr Unternehmen. Wir bieten Ihnen eine Vielzahl an Produkten für Ihre
Betriebs- und Geschäftsausstattung zu Top-Preisen.