Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: veraschungsofen 5 l, veraschungsofen nabertherm
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Veraschungsofen

  Veraschungsofen  (72 Angebote unter 30.846.450 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Veraschungsofen“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Veraschungsofen"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Veraschungsofen
^

Der Veraschungsofen – ein heißes Laborgerät

Der Veraschungsofen gehört zu den für das Labor nutzbaren Wärme- bzw. Kühlgeräte, dann wenn es um die Veraschung von Laborproben durch  Hitze geht. Dabei wird der Begriff der Veraschung im Labor dann verwendet, wenn meist organische Substanzen durch Erhitzen unter Sauerstoffeinfluss darauf untersucht werden sollen, wieviel Anteile an anorganischen bzw. mineralischen Bestandteilen enthalten sind. Letztere werden als der Glührückstand bezeichnet.

Anwendungsbereiche

Der Veraschungsofen steht in Laboren, die Klärschlämme, Hausmüll oder Wirtschaftsdünger analysieren müssen. In Bezug auf die Untersuchung von Böden bringt die Veraschung häufig nur dann genaue Ergebnisse, wenn es sich um sandige Böden handelt. Auch kann man mit Veraschungsöfen auch gefüllte bzw. faserverstärkte Kunststoffe sehr gut charakterisieren.

Zum Verwendung von Veraschungsöfen

Ein Veraschungsofen besitzt neben einer Heizquelle, die bis zu 1.100 Grad Celsius Temperatur erzeugen kann, einen Anschluss für die Sauerstoffzuleitung und Gasableitung. Das Innenvolumen des Ofens richtet sich hierbei nach der Probengröße, die als Ausgangsbasis erforderlich ist, um später im Ergebnis noch eine genau wiegbare Aschemenge zu erhalten. Je nach Laborprozess sind daher Öfen mit Fassungsvermögen von ca. drei bis ca. 20 Liter erhältlich. Da die Veraschung in Tiegeln aus Quarzglas, Porzellan oder Platin erfolgt, macht eine Überlegung zur Anzahl und Größe der unterzubringenden Tiegel bei der Berechnung des Innenvolumens einen Sinn. Oftmals wird das zu untersuchende Material bereits vorverascht und anschließend erst in den Veraschungsofen gegeben, um die restliche organische Materie zu beseitigen. In diesem Fall sind Temperaturen zwischen 500 und 1.100 Grad Celsius erforderlich.

Weitere Eigenschaften

Zusammenfassend sei festgehalten, dass es sich um Elektrogeräte handelt, die in Deutschland des Weiteren einen 230-Volt-Anschluss als Standard benötigen. In anderen europäischen Ländern sind die Anforderungen an die Stromnetze zum Teil mit anderen Spannungszahlen vorgesehen. Von den Platzverhältnissen hängt es letztendlich ab, ob man sich für einen Ofen mit Klapptür oder Schiebetür entscheidet. Manche Öfen besitzen einzeln regulierbare Brennkammern, einen berhitzungsschutz, leicht zu reinigende Edelstahlausstattung der Innenräume und für extreme Temperaturbereiche keramische Heizplatten. Die Luftzirkulation sollte über geräuscharme Lüfter erfolgen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.