Für den perfekten Überblick – der Wandarm für Verkehrsspiegel bzw. Kontrollspiegel
Um auf den ersten Blick zu erkennen, ob sich an unübersichtlichen Stellen Fahrzeuge nähern, kommen
Verkehrsspiegel zum Einsatz. So eignen sich die Verkehrsleitsystem-Elemente beispielsweise für Ausfahrten oder auch für Parkplätze und Tankstellen, wenn das Fahrzeug vom Gelände fährt. Ist jedoch keine Möglichkeit gegeben, den Verkehrsspiegel an einem
Rohrpfosten zu montieren, bleibt oftmals noch die Alternative, einen Wandarm zu verwenden, um die Verkehrssicherheit weiterhin zu gewährleiten. Auch für Firmengelände eignet sich der Verkehrsspiegel, wenn er als Kontrollspiegel genutzt wird, damit jeder Winkel einsehbar ist. Auf diese Weise kann der Sicherheitsdienst auch diese Stellen kontrollieren, wenn sich beispielsweise Unbefugte Zutritt auf das Gelände verschaffen wollen, die
Kameras die Winkel allerdings nicht erfassen können. Schnell mit einem Kontrollspiegel-Wandarm an der Wand, an der Mauer oder anderen Flächen angebracht, ist auch schließlich jeder schlecht einsehbare Winkel optimal zu erkennen. An unbeschrankten Bahnübergängen ist der Verkehrsspiegel mitsamt Wandarm zudem eine Bereicherung. Ebenso kann der Wandarm für Kontrollspiegel auch im industriellen Bereich Einsatz finden, um Maschinen im Auge zu behalten, deren Arbeiten in der Höhe erledigt werden, jedoch vom Boden aus schlecht kontrollierbar sind.
Beim Erwerb des Wandarms die Spiegelgröße und das Gewicht berücksichtigen
Bevor der Wandarm erworben wird, sollte man wissen, dass der Wandarm, der an senkrechten Flächen angebracht wird, für unterschiedliche Spiegelgrößen geeignet ist.
So kann der Wandarm für Verkehrsspiegel folgende Modelle tragen:
- Spiegelgrößen 1 (Gewicht 9 kg, Größe 60 cm x 40 cm)
- Spiegelgröße 2 (Gewicht 14 kg, Größe 80 cm x 60 cm)
- Spiegelgröße 3 (Gewicht 18 kg, Größe 100 cm x 80 cm)
Ebenso sollte vor dem Kauf der Durchmesser der Spiegelschelle Berücksichtigung finden, damit der Spiegel einen optimalen Halt hat und fest fixiert werden kann.
Je länger der Wandarm, desto tiefer kann der Blickwinkel eingestellt werden
Je nach Länge des Wandarms kann der Spiegel daraufhin in einem bestimmten Winkel montiert werden, sodass man die schlecht oder nicht einsehbaren Flächen gut erkennen kann. Vorteilhaft für große Spiegelmodelle, die höher montiert werden, sind verlängerte Wandarme, um den Spiegel weiter nach unten neigen zu können.
Ob rechteckige oder runde Modelle im Hoch- oder Querformat – der Wandarm für Verkehrsspiegel macht auch noch so schlecht einsehbare Flächen gut sichtbar, sodass die Verkehrssicherheit gewährleistet ist.