Beutel – zum Aufbewahren, Verpacken oder Transportieren
Beutel kommen in vielen Situationen zum Einsatz - sei es zum Aufbewahren, Verpacken oder Transportieren. Je nach Verwendungszweck werden im Handel verschiedene Beutelarten aus den unterschiedlichsten Materialien angeboten. Dies können zum Beispiel Beutel aus Folie, Papier, Stoff oder Leder sein. Einige Beutelarten besitzen eine Tragevorrichtung wie z. B. der
Hemdchenbeutel, andere haben beispielsweise einen wieder verschließbaren Gleitverschluss wie der
Gleitverschlussbeutel. Weitere Auswahlmöglichkeiten ergeben sich durch unterschiedliche Materialien, Größen und Formate - somit haben Sie für jeden Einsatz den richtigen Beutel zur Hand.
Beutel zum Schutz vor Staub und Feuchtigkeit
Folienbeutel sind geeignet, um Klein- und Ersatzteile zu verpacken, und so den Inhalt vor Kratzern, Feuchtigkeit oder Staub zu schützen. Möglich ist dies durch den thermoplastischen Kunststoff Polyethylen. Er ist mechanisch und chemisch gesehen sehr stabil, weshalb er universell verwendet wird.
Übrigens können diese transparenten Folien mehrfach verwendet werden, wodurch die Umwelt geschont wird. In Folienbeutel können Sie Artikel wie z. B. Schrauben, Muttern oder Nägel aufbewahren oder diese z. B. in einem Karton versenden. Beim Versand sehr empfindlicher Waren verwenden Sie am besten
Luftpolsterbeutel, für elektronische Bauteile sind
ESD-Beutel ratsam. So ist das Versandgut nicht nur vor Bruch bzw. Beschädigung geschützt, sondern auch vor elektrischer Aufladung.
Beutel aus Kunststoff
Beutel oder Tüten bestehen hauptsächlich aus Kunststoff. Sie zeichnen sich durch ihre hohe Festigkeit aus und sind wasserbeständig. Sie dienen dem Verbraucher u. a. als Einkaufstüte beziehungsweise als Verpackung und Transportmöglichkeit für Waren. Genau aus diesem Grund eignen sich Kunststoffbeutel perfekt als Werbeträger, denn Sie können diese individuell mit Ihrem Firmenlogo versehen. Die Auswahl an Beuteln ist enorm und bietet Ihnen somit die unterschiedlichsten Verwendungs- und Einsatzmöglichkeiten.
Druckverschlussbeutel zum luft- und wasserdichten Verschließen
Druckverschlussbeutel sind mit einem speziellen Verschluss versehen, mit dem Sie die Tüte wasser- und luftdicht verschließen können. Die Beutel bieten sich optimal als Verpackung im Versandbereich an. Zudem können Sie darin Kleinteile, welche vor Feuchtigkeit oder Verschmutzung geschützt werden sollen, aufbewahren. Aber auch für das Verpacken von Lebensmitteln ist diese Beutelart eine alternative Aufbewahrungsmöglichkeit.
Gefrierbeutel schützen das Gefriergut
In einem
Gefrierbeutel können Sie Lebensmittel einfrieren und somit vor Gefrierbrand schützen. Die Tüten nehmen weniger Platz in Anspruch als eine Dose und sind praktisch in ihrer Anwendung. Sie können ganz mittels dazugehörigem Verschluss verschlossen werden und sind in der Regel mit einem Beschriftungsfeld versehen, damit Sie auch nach einigen Monaten der Aufbewahrung sofort erkennen, was sich in dem Folienbeutel befindet.
Beutel aus anderen Materialien
Neben der großen Auswahl an Kunststoffbeuteln sind auch solche aus Stoff oder aus Papier erhältlich.
Papierbeutel sind ebenfalls in verschiedenen Ausführungen und Formaten erhältlich. Sie bieten sich als wirkungsvoller Werbeträger an und eignen sich daher hervorragend für die Verwendung in Boutiquen oder auf Messen. Wenn Sie einen stabilen, wiederverwendbaren Beutel suchen, der über eine hohe Festigkeit verfügt und gleichzeitig als Werbefläche für Ihre Firma dienen soll, an dem der Verbraucher lange Freude hat, empfiehlt sich die Verwendung von Stoff- oder
Leinenbeuteln.