Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Wägetisch

  Wägetisch  (0 Angebote unter 27.931.841 Artikeln)Zum Expertenwissen

Übersicht

"Wägetisch"

Überbegriffe
Hinweise zur Suche
Zu Ihrer konkreten Suche konnten leider keine Artikel gefunden werden.

Probieren Sie Folgendes:Wenn Sie den gewünschten Artikel nicht finden können, sind wir Ihnen auch gern bei der Suche behilflich. Kontaktieren Sie uns über das Formular Artikelanfrage oder rufen Sie uns an. Sie erreichen unser Service-Team montags bis freitags von 7:00 bis 18:00 Uhr unter folgender Servicenummer: +49 89 12 140 777
Weitere Informationen zum Thema Wägetisch
^

Der Wägetisch als zuverlässige Prüffläche

Ein Wägetisch stellt in vielen Hinsichten eine sinnvolle Ergänzung zur Laboreinrichtung dar, denn er ermöglicht es, präzise Messergebnisse zu erzielen. Im Gegensatz zu anderen Tischen bietet er aufgrund seiner besonderen Beschaffenheit die bestmöglichen Voraussetzungen, um auf ihm Waagen oder andere Mess- und Prüfgeräte zu platzieren und mit ihnen störungsfrei zu arbeiten. Wägetische bestechen durch berührungsgeschützte Rahmengestelle, die auch bei Berührung die Kalibrierung der auf ihnen platzieren Waagen nicht beeinflussen.

Wo sollte der Tisch aufgestellt werden?

Für die Stabilität des Tisches ist neben dem Material auch der Aufstellplatz verantwortlich. Es empfiehlt sich, den Tisch an einem Ort zu platzieren, an welchem möglichst keine oder nur sehr geringe störende Vibrationen vorhanden sind. Nur so besteht die Möglichkeit, dass sich die Anzeige schnell stabilisiert. Dabei sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass Tritt- und Berührungsvibrationen vermieden werden. Der Wägetisch selbst sollte so konstruiert sein, dass eine schockabsorbierende Lagerung vorhanden ist.

Seine Beschaffenheit

Eine sichere Konstruktion aus einem stabilen Material ist für einen Wägetisch unabdingbar. Stahlrohrkonstruktionen für den Unterbau bieten genau diese Stabilität.

Damit sich der Tisch bestens in ein vorhandenes Labor oder in andere Räumlichkeiten integriert, gibt es eine große Auswahl an Kunststoff-Verkleidungen. Diese sorgen lediglich dafür, dass das Stahlrohrgerüst nicht sichtbar ist und beeinflusst keinesfalls die Stabilität des Tisches.

Die größte Sicherheit für genaue Ergebnisse gewähren Konstruktionen, die berührungsgeschützt und schwingungsabsorbierend sind. Des Weiteren trägt auch eine schwere Dämpfungsplatte am Wägetisch zur Messgenauigkeit bei. So beeinflussen auch unabsichtliche Berührungen die Messungen nicht, da Stöße weitestgehend abgewehrt werden. Als Material für die Tischplatte wird bevorzugt Kunststein verwendet, wobei auch Marmorplatten sehr zweckdienlich sind. Werden Platten mit einem hohen Eigengewicht in Kombination mit einem ausreichenden Dämpfungsgrad eingesetzt, so wird die Verbindung von Boden und Waage getrennt, wodurch irritationsfreies Messen und somit präzise Ergebnisse selbst im Milligramm-Bereich möglich sind.

Ausführungen

Neben der technischen Beschaffenheit von Tischen besteht des Weiteren die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ausführungen zu wählen. Welches Modell hierbei am besten geeignet ist, orientiert sich am Bediener der Waage bzw. an den Arbeiten, die im Zusammenhang mit dem Wiegen erledigt werden. Steht in der Nähe des Tisches eine geräumige Ablagefläche zur Verfügung, erfüllt durchaus auch ein kleinerer Wägetisch seinen Zweck. Da es verschiedene Größen gibt, sollte der Wägetisch mindestens so groß gewählt werden, dass die auf ihm zu platzierende Waage ausreichend Platz hat.

Besonders bei Modellen, die über eine Wiegeplatteneinlage verfügen, ist es sehr wichtig, die Größe dieser Platte auf die Größe der Waage abzustimmen. Andernfalls könnten ungenaue Messergebnisse die Folge sein. Dennoch sollte bedacht werden, dass ein zusätzlicher Stauraum, zum Beispiel für Mess- und Wiegeutensilien, immer sehr praktisch ist. So hat man für jeden Arbeitsschritt alles griffbereit in der Nähe, was benötigt wird. Noch mehr Platz bieten Ausführungen mit Schubladen oder Ablagefächern.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.