Währungsrechner - Bei Finanztransaktionen stets den Überblick behalten
Sind im Unternehmen Berechnungen in unterschiedlichen Währungen durchzuführen, bieten sich Währungsrechner zur Erleichterung an. Die Geräte verfügen über eine Vielzahl an Funktionen, die Berechnungen in zwei oder mehr Währungen auch unter Einschluss von steuerlichen Gegebenheiten beschleunigen.
Merkmale von Währungsrechnern
Währungsrechner erhalten Sie als handliche mobile Geräte oder als stationäre Modelle für den Schreibtisch. Mobile Währungsrechner werden dabei meist im Format eines herkömmlichen
Taschenrechners angeboten und mit Batterien sowie in einigen Fällen auch mit einer Kombination aus Solarzellen und Knopfzellen betrieben. Stationäre Währungsrechner sind größer, weisen auch in den meisten Fällen ein größeres Display und größere Tasten auf und bieten teilweise optional auch den Betrieb über ein externes Netzteil. Die Energieversorgung über Netzstrom ist besonders dann anzuraten, wenn der Währungsrechner über ein internes Druckwerk verfügt. Die Druckwerke arbeiten mit
Papierrollen und können alphanumerische Zeichen in zwei Farben ausdrucken. Da es sich bei den Druckern meist um Matrixdrucker handelt, sind die Ausdrucke schnell angefertigt und lichtecht. Die für den stationären Einsatz gedachten Währungsrechner verfügen in den meisten Fällen zudem über ein schräggestelltes und aufklappbares Display, so dass Sie die Anzeige für Ihren Blickwinkel passend justieren können. Die Tastaturen von stationären Währungsrechnern sind meist robust und mit großen Tasten versehen, um auch so im Büroalltag mit vielen Berechnungen die Fehlerquote durch Drücken einer falschen Taste möglichst gering zu halten.
Technische Ausstattung
Währungsrechner bieten einige finanzmathematische Sonderfunktionen. So ist neben dem automatischen Umrechnen zwischen zwei oder mehreren Währungen auch eine Rundungsfunktion eingebaut. Zusätzlich stehen Tasten für den Fließ- oder alternativ Festkommabetrieb zur Verfügung. Die Anzahl der Dezimalstellen ist dabei frei wählbar. Zudem sind Tasten für die Vorzeichenumkehr vorhanden sowie bei hochwertigen Geräten auch Funktionen zur automatisierten Steuerberechnung. Dabei können verschiedene Steuersätze hinterlegt und bei Berechnungen berücksichtigt werden.
Mobil zu nutzende Währungsrechner bieten in aller Regel die gleiche Funktionalität, sind jedoch in den Abmaßen kleiner und besitzen kein Druckwerk. Sie sind im Hoch- und Querformat erhältlich und können mit einer
Knopfzelle oder einem Satz Micro-Zellen mehrere hundert Stunden lang betrieben werden. Bei Geräten, die zusätzlich über eine Solarzelle zur Energieversorgung verfügen, erhöht sich die Betriebsdauer weiter. Zudem verfügen alle mobilen Währungsrechner über eine zeitgesteuerte Abschaltautomatik, die den Rechner nach einer gewissen Zeitspanne der Nichtnutzung automatisch abschaltet. Dadurch wird zusätzliche Energie eingespart.Währungsrechner empfehlen sich somit in jeder Abteilung, wo betriebswirtschaftliche Berechnungen mit einer oder mehreren Währungen schnell und zuverlässig ausgeführt werden müssen.