Waschwasserdüsen verteilen Wasser gleichmäßig
Wischwasser kann auf zwei Arten auf die
Scheiben gebracht werden. An der Heckscheibe läuft es mit Schwerkraft aus einem Ventil oberhalb der Scheibe herab, während es auf die Windschutzscheibe von unten breit gesprüht wird. Somit wird dort ein Ventil einzusetzen sein, das den Wasserstrahl auffächert und Druck entstehen lässt, um das austretende Wasser explosionsartig zu verteilen. Nur so kann das Wischwasser durch die Waschwasserdüsen gleichmäßig auf einer Scheibe breit aufgetragen werden und dem Wischer die Möglichkeit verschaffen, schnell und wirkungsvoll zu arbeiten.
Einstellung der Waschwasserdüsen
Um eine breite Wirkung zu entfalten, müssen Waschwasserdüsen so eingestellt sein, dass sie den Wasserstrahl gezielt anbringen, dabei auch Luftwiderstand überwinden. Je schneller ein
Auto gefahren wird, umso stärker ist der Fahrtwind, der den Strahl nach unten drückt. Eine ideale Einstellung wird daher immer ein Mittelweg sein. Im Stand darf der Wasserstrahl nicht über den Rand der Scheibe reichen, während er bei sehr hohem Tempo weiterhin hoch genug reichen muss. Da die Waschwasserdüse aus einem Kugelgelenkt besteht, kann die gewünschte Einstellung jederzeit nachjustiert werden. Mit einem spitzen Gegenstand, der die Düse nicht beschädigt, kann jede der Düsen manuell justiert werden. Eine einfache Nadel eignet sich sehr gut. Im Stand sollte der Strahl etwa auf die Mitte der Windschutzscheibe gerichtet werden.
Probleme mit Waschwasserdüsen im Betrieb
Waschwasserdüsen sind wartungsfrei ausgelegt und verschleißen selten. Probleme tauchen auf, wenn die Düsen verstopft werden. Dies geschieht durch verunreinigtes Wischwasser oder Staubablagerungen von außen. Außerdem kann bei Frost das in der Düse vorhandene Wasser zu Eis frieren. In den meisten Fällen kann eine Verstopfung mit einer spitzen Nadel behoben werden. Eis kann zusätzlich durch Wärme eines Feuerzeuges entfernt werden. Ist der Wasserstrahl danach sehr ungleichmäßig, sollte die Waschwasserdüse ausgewechselt werden. Da sie nur am Rand der Motorhaube oder im Wischarm eingesteckt ist und noch mit dem Wasserschlauch verbunden ist, kann das Teil leicht herausgedreht werden. Wärme durch ein Feuerzeug oder einen Fön kann auch diesen Vorgang unterstützen. Für zwei Waschwasserdüsen werden etwa zwanzig Minuten Zeit zum Austausch zu berechnen sein.