Übersicht | "Wasserdestillierapparat"Überbegriffe Unterbegriffe Zubehör |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
Witeg Labortechnik 2 190 104 |
ab € 707,89* pro Stück |
| |
|
Lauda Dr. R. Wobser L003116 |
ab € 2.697,26* pro Paket |
| |
Wasserdestillierapparate Puridest | Typ: PD 2 R (1 Angebot) Wasserdestillierapparate Puridest Die Destillierapparate Puridest erzeugen hochreines, gasarmes, keim- und pyrogenfreies Destillat z.B. zur Verdünnung von Reagenzien und Probenansätzen. Nach direkt... |
Lauda Dr. R. Wobser L003013 |
ab € 1.465,12* pro Paket |
| |
|
|
ab € 1.238,16* pro Stück |
| |
|
Lauda Dr. R. Wobser L003271 |
ab € 2.988,14* pro Paket |
| |
|
Lauda Dr. R. Wobser L003024 |
ab € 5.355,00* pro Paket |
| |
Wasserdestillierapparate Puridest | Typ: PD 12 R (2 Angebote) Wasserdestillierapparate Puridest Die Destillierapparate Puridest erzeugen hochreines, gasarmes, keim- und pyrogenfreies Destillat z.B. zur Verdünnung von Reagenzien und Probenansätzen. Nach direkt... |
Lauda Dr. R. Wobser L003016 |
ab € 2.695,26* pro Paket |
| |
Wasserdestillierapparate Puridest | Typ: PD 4 D (2 Angebote) Wasserdestillierapparate Puridest Die Destillierapparate Puridest erzeugen hochreines, gasarmes, keim- und pyrogenfreies Destillat z.B. zur Verdünnung von Reagenzien und Probenansätzen. Nach direkt... |
Lauda Dr. R. Wobser L003021 |
ab € 4.634,09* pro Paket |
| |
|
Lauda Dr. R. Wobser L003256 |
ab € 2.982,89* pro Paket |
| |
Wasser-Destilliergerät Typ WE1/H # 804852200 (2 Angebote) Destillationsapparatur behrotest® WE 1/H Der Wasserdampf steht praktisch sofort, d.h. nach einer Zeit von höchstens 30 Sekunden, zur Verfügung. Die maximale Dauer der Wasserdampfzufuhr - und damit ... |
behr Labor-Technik B00218234 |
ab € 3.007,20* pro Paket |
| |
|
Lauda Dr. R. Wobser L003011 |
ab € 1.061,74* pro Paket |
| |
Wasserdestillierapparate Puridest | Typ: PD 4 R (2 Angebote) Wasserdestillierapparate Puridest Die Destillierapparate Puridest erzeugen hochreines, gasarmes, keim- und pyrogenfreies Destillat z.B. zur Verdünnung von Reagenzien und Probenansätzen. Nach direkt... |
Lauda Dr. R. Wobser L003014 |
ab € 1.604,09* pro Paket |
| |
|
Lauda Dr. R. Wobser L003118 |
ab € 4.624,88* pro Paket |
| |
|
Lauda Dr. R. Wobser L003251 |
ab € 5.360,36* pro Stück |
| |
Wasserdestillierapparate Puridest | Typ: PD 8 G (2 Angebote) Wasserdestillierapparate Puridest Die Destillierapparate Puridest erzeugen hochreines, gasarmes, keim- und pyrogenfreies Destillat z.B. zur Verdünnung von Reagenzien und Probenansätzen. Nach direkt... |
Lauda Dr. R. Wobser L003019 |
ab € 4.885,81* pro Paket |
| |
Weitere Informationen zum Thema Wasserdestillierapparat | | | Wasserdestillierapparat - Reines Wasser durch Destillation
Die herkömmliche Qualität von Wasser, wie wir es täglich zum Duschen oder den Geschirrspüler verwenden, reicht für medizinische Zwecke, zum Beispiel in der speziellen Analytik längst nicht aus. Hier werden an das Wasser andere Ansprüche gestellt, das durch die Destillation erreicht wird. Aus Wasser wird Reinstwasser ohne jegliche Verschmutzungen.
Anwendungsgebiete des Wasserdestillierapparates
Wasser in seiner höchsten Qualität macht es zu einem interessanten Material für die verschiedensten Einsatzgebiete in der Medizin, der Forschung und der Halbleiterfertigung. Aus dem Destillat können unter anderem Pufferlösungen hergestellt werden, Salben in höchster Qualität produziert oder Vorbereitungen für Zell- und Gewebekulturen getroffen werden.
Unterschiede der Geräte
Wasserdestillierapparate unterscheidet man in verschiedene Gruppen. In Mono-Destillierapparate und Bi-Destillierapparate. Der Unterschied liegt hier allein im Destillationsverfahren und der daraus resultierenden Qualität des Destillates bzw. des Reinstwassers. Während bei der Destillation im Mono-Destillierapparat nur eine Destillation erfolgt, durchläuft das Rohwasser im Bi-Destillationsapparat eine weitere zweite Destillationsstufe. Hierdurch wird die Qualität und Reinheit des Wassers nochmals gesteigert und genügt somit auch allerhöchsten Ansprüchen.
Wasserdestillierapparate mit oder ohne Vorratstank
Je nach vorherrschendem Verwendungszweck im Labor, sollten Sie eine Auswahl bezüglich des Vorratstanks treffen. Hier werden Geräte mit oder ohne Vorratstank angeboten. Destillierapparate mit Vorratsbehältern haben gegenüber Geräten ohne Tank natürlich erhebliche Vorteile. Zum einen steht immer eine genügende Menge an Reinstwasser für die Anwendungen zur Verfügung und zum anderen werden hierbei Kosten gespart. Denn ist der Vorratsbehälter gefüllt, schaltet sich der Wasserdestillierapparat automatisch ab. Unnötiger Wasser und Stromverbrauch wird so effizient vermieden. Besonders Geräte, die das bei der Destillation erhitzte Kühlwasser zurückgewinnen, sind hier besonders energieeffizient einzustufen.
Leistung
Wie bei jedem elektrischem Laborgerät, ist die Leistung ein wichtiges Kaufkriterium. Neben der Wattzahl für das Heizelement, was hier nicht unterdimensioniert sein darf, ist Produktionsmenge an Reinstwasser wichtig. Je nach Größe des Labors und der benötigten Wassermenge, sollten Sie hier Ihre Auswahl bezüglich der Leistung treffen. Die Leistungsspanne von Wasserdestillieraparaten, reicht hierbei von 2 bis 12 l/h.
Qualität des Wassers
Die Qualität von Wasser ist von der elektrolytischen Leitfähigkeit abhängig. Verschiedene Messmethoden zum Beispiel der pH-Wert Messung mittels pH-Papier dienen zur Wasserqualitätsprüfung. Grundsätzlich ist die Leitfähigkeit des Wasssers von der Ladungszahl und den beweglichen Ionen abhängig, dies stellt einen wichtigen Indikator hinsichtlich der Wasserqualität dar. Die Leitzahl wird hier in µ-Siemens/cm angegeben. Je niedriger die Leitzahl, desto besser die Qualität des Wassers.
Standortauswahl
Bei der Auswahl des Standortes für Ihren Wasserdestillierapparat berücksichtigen Sie bitte, neben dem Platzangebot vor Ort, auch den Arbeitsschutz. Wasserdestillierapparate sind sowohl als Tischgeräte als auch für die Wandmontage erhältlich. Geräte für die Wandmontage können mittels Dübeln fest an der Wand und vor allem dauerhaft in der richtigen Höhe angebracht werden, was ein Arbeiten in einer für Ihre Mittarbeiter optimalen Höhe ermöglicht.
|
|