Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Weißweinglas

  Weißweinglas  (364 Angebote unter 28.285.396 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Weißweinglas“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Weißweinglas"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   25   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Weißweinglas
^

Kriterien für ein gutes Weißweinglas

Ein guter Weißwein gewinnt noch hinzu, wenn er aus dem geeigneten Glas getrunken wird. In den Weinbaugebieten verwendet man meist durch Jahrhunderte unveränderte, traditionelle Glasformen. Worauf Sie beim Kauf achten sollten, möchten wir Ihnen im Folgenden kurz darstellen.

Wie sollte ein Weißweinglas aussehen?

Achten Sie darauf, dass Weißweingläser farblos sind, damit die Farbe des Weins gut erkennbar ist und viel strahlender wirkt, wenn das Glas gegen Licht gehalten wird. Wichtig ist auch ein Stiel, sonst kann der Wein schnell warm werden beispielsweise durch das ständige Berühren mit der Hand und der Kelch zu sehr mit Fingerabdrücken verunstaltet.
Der Kelch sollte sich in jedem Fall nach oben etwas verjüngen und relativ kleinvolumig sein. Der Hauptgrund: In einem kleineren Weinglas kommt der meist zarte Duft des Weißweines sehr viel besser zur Wirkung. Außerdem schmecken diese Weine kühl getrunken einfach am besten. Lieber schenkt man häufiger nach, als Weißwein lauwarm trinken zu müssen. Die Glasstärke sollte dem Gehalt des Weines angepasst sein: Dünnwandige Weißweingläser für leichte Weine und mächtige, dickwandige kristallene Weißweingläser für schwere, gehaltvolle Weine.

Der richtige Gebrauch

Dass Weißweingläser einwandfrei sauber sein müssen, versteht sich von selbst. Man muss sie mit spülmittelfreiem Wasser nachspülen, da chemische Mittel leicht Reste am Glas hinterlassen, die sich nachteilig auf den Geschmack des Weines auswirken können. Die Weißweingläser sollten beim Einschenken weder eiskalt noch zu warm sein. Ein kaltes Glas erschreckt die aufnahmebereiten Geschmacksnerven, ein zu warmes Weißweinglas lässt den Inhalt fad erscheinen. Auf keinen Fall sollte das Glas bis zum oberen Rand gefüllt werden, weil dann gar kein Bukett entsteht. Ideal ist es, ein Weißweinglas maximal bis zu seiner breitesten Stelle zu füllen.  

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.