Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  winkelmeßer  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
Weitere Informationen zum Thema winkelmeßer
^

Was ist ein Winkelmesser?

Winkelmesser werden in den unterschiedlichsten Bereichen verwendet, um Winkel genau zu messen. Winkelmesser werden auch als Gradmesser bezeichnet. Einfache Modelle werden manuell abgelesen, es gibt jedoch auch die verschiedensten elektronischen Winkelmessgeräte. Die einfachen Ausführunge werden beispielsweise in der Mathematik, für technische oder andere Zeichnungen und vieles mehr verwendet. Elektronische Winkelmesser dienen zur präzisen Ermittlung von Neigungswinkeln in vielen handwerklichen Berufen, auf dem Bau und in vielen weiteren Bereichen.

Einfache Winkelmesser

Einfache Winkelmesser, die man auch in der Schule benutzt, zum manuellen Ablesen sind aus transparentem Kunststoff oder auch aus Metall gefertigt. Diese geometrischen Hilfsmittel bestehen in der Regel aus einer halbkreisförmigen (180 Grad Winkelmesser) oder kreisförmigen (360 Grad Winkelmesser) Scheibe, auf welcher die Winkel eingezeichnet sind. Ein Geodreieck enthält ebenfalls einen Winkelmesser. Genauere manuelle Winkelmesser weisen eine schwenkbare Schiene mit Millimetereinteilung auf, die sich an einer Linie anlegen und mittels Schraube feststellen lässt.

Elektronische Winkelmesser

Elektronische Winkelmesser arbeiten in der Regel mit einem Drehsensor. Der eingestellte Winkel wird zwischen den beiden Armen des Winkelmessers mehrmals in der Sekunde abgetastet und mit dem 360 Grad Vollkreis zur Kontrolle verglichen. Die Gradzahl des zu bestimmenden Winkels wird sofort auf dem Display des Gerätes angezeigt. Elektronische Winkelmesser messen sehr genau. Je nach Gerät beträgt die Messgenauigkeit bis zu einem Zehntelgrad. Ein weiterer Vorteil der meisten elektronischen Winkelmesser ist, dass sich der Messwert speichern (fixieren) lässt. Dadurch können auch Winkel an Stellen gemessen werden, die nur schwer oder gar nicht einsehbar sind. Ein elektronischer Winkelmesser wird im Handwerk, auf dem Bau und in vielen weiteren Bereichen verwendet. Die Winkelmesser sind in unterschiedlichen Längen erhältlich, einige Geräte bieten außerdem eine integrierte Wasserwaage.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.