Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Wohnraumleuchte  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Wohnraumleuchte“
Überbegriffe
Anbaudeckenleuchte
Deckenleuchten als Anbauvarianten.
Einbaudeckenleuchte
Deckenleuchten als Einbauvarianten.
Wandanbauleuchte
Wandleuchten als Anbauvarianten.
Wandeinbauleuchte
Leuchten als Einbauvarianten.
LED-Panel
Eignet sich zur Aus­leuch­tung großer Räume, z. B. Büros.
Rasterleuchte
Verfügt über eine spezielle Rasterung zur Brechung des Lichtes.
Lichtbandleuchte
Sorgt für hohe Lichtaus­beute, ideal zur Flächen­beleuchtung.
Lichtleiste
Zur Funktionsbeleuchtung, aber auch nur als deko­ratives Stimmungslicht einsetzbar.
Pendelleuchte
Zur Ausleuchtung von Innenräumen oder auch über Tischen platzierbar.
Spotlight
Leuchtet Bereiche in Räu­men punktgenau aus.
Bodeneinbauleuchte
Setzt Lichteffekte auf Wegen, Gängen oder in Wohnräumen.
Stehleuchte
Dekorative Leuchte für Wohnzimmer, auch als Deckenfluter mit Dimmer erhältlich.
Büro Stehleuchte
Zur Ausleuchtung von Innenräumen, vor allem von Büros oder Arbeits­plätzen
Leseleuchte
Sorgt für einen direkten Lichteinfall auf eine bestimmte Stelle.
Kronleuchter
Stilvolle Deckenleuchten in unterschiedlichen Designs.
Tischleuchte
Zur Beleuchtung von Tischen und Arbeitsplätzen.
Nachttischleuchte
Sorgt für ein gemütliches Wohlfühlambiente im Schlafzimmer.
Gelenkleuchte
Macht es möglich, den Lichteinfall durch genaues Positionieren zu steuern.
Klemmleuchte
Meist individuell verstellbar, kann sie nach Belieben platziert werden.
Nachtlicht
Bietet im Wohnraum Ori­entierung in der Nacht. Siehe auch: Nachtlicht für Kinder.
Badleuchten
Baddeckenleuchte
Deckenleuchten, die in Feuchträumen angebracht werden können.
Badeinbauleuchte
Einbauleuchten für Bäder und Nasszellen.
Badwandleuchte
Können an Wänden von Bädern und Feuchträumen angebracht werden.
Spiegelleuchte
Rückt jeden Spiegel ins rechte Licht.
Möbelleuchten
Bilderleuchte
Leuchtet Bilder perfekt aus.
Möbeleinbauleuchte
Damit lassen sich indirekte Lichtquellen in Räumen schaffen.
Möbelanbauleuchte
Setzt das Möbelstück geschickt in Szene.
Unterbauleuchte
Für die indirekte Be­leuch­tung zum Einbau an Mö­beln oder Decken.
Schrankleuchte
Sorgt für Licht in Schränken aller Art.
Weitere Informationen zum Thema Wohnraumleuchte
^

Lassen Sie Ihre Räumlichkeiten hell erstrahlen

Innenleuchten aller Art bringen Ihnen Licht und Helligkeit in Ihren Wohnraum- oder Arbeitsraum. Die Auswahl ist enorm: Von Wandleuchten über Tischleuchten bis hin zu Kronleuchtern ist alles erhältlich.

Einbauleuchten

Einbauleuchten sind, wie der Name schon sagt, zum Einbau in beispielsweise Wand, Decken oder Böden gedacht. Setzten Sie Ihren Empfang oder Ihrem Konferenzzimmer mit einer passenden Leuchte in das richtige Licht, ob als LED, 12 Volt- oder 230 Volt-Leuchte.

Downlight

Eine besonders moderne Art der Beleuchtung sind so genannte Downlights. Hierbei handelt es sich um Einbaustrahler, welche vorwiegend in die Decke eingebaut werden. Sie sind ein besonderer Blickfang.

Tischleuchten

Zu den Tischleuchten zählen beispielsweise Leselampen oder Schreibtischlampen. Mit der zuletzt genannten Variante ist es möglich, die Arbeitsfläche Ihres Schreibtisches gut und gleichmäßig auszuleuchten. So entsteht kein unnötiger Schatten, der die Arbeit erschwert. Achten Sie darauf, dass das Licht nicht blendet und Ihre Augen dadurch nicht unnötig belastet werden. Eine gute Beleuchtung ist deshalb so wichtig, weil Sie Ihre Aufmerksamkeit erhöht, so können Sie Ihren Gedanken freien Lauf lassen. Eine schlechte Beleuchtung führt zu Konzentrationsschwäche und Müdigkeit.

Feuchtraumleuchten

Wenn mit Staub- oder Feuchtigkeitsbelastung gerechnet werden muss, nutzen Sie Feuchtraumleuchten wie zum Beispiel die Bad-Wandleuchte. Besonders in Garagen und Badezimmern tritt vermehrt Feuchtigkeit auf. In diesem Fall sollten Sie darauf achten, dass die Lampe über eine Schutzart (IP) verfügt. Damit gemeint ist eine international genormte meist zweistellige Zahlenkombination. Dabei steht die erste Ziffer für den Schutzgrad gegenüber Fremdkörpern und Berührungen; die zweite Ziffer sagt aus, ob ein Gerät in feuchter Umgebung verwendet werden darf, also ob das Gehäuse gegen das Eindringen von Wasser geschützt ist.

Unterbauleuchte

Ebenso zu den Innenleuchten zählen die Unterbauleuchten. Einerseits sind sie eine dezente Lichtquelle und können Ihre Möbel stilvoll ins rechte Licht setzen, andererseits dienen sie auch direkt als Lichtquelle, um dunkle Stellen zu erhellen.

Anbau-Halogenstrahler

Wenn es besonders hell werden soll, sind Anbau-Halogenstrahler ratsam. Sie erzeugen eine besonders helle Lichtquelle und setzen zum Beispiel Ihren Eingangsbereich besonders ins Licht.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.