Zündleitungssatz - Der Weg von der Zündspule zu den Zündkerzen
Ein Zündleitungssatz bzw. Zündkabelsatz besteht aus mehreren einzelnen Zündleitungen bzw. Zündkabeln. Diese übertragen die elektrische Energie von der
Zündspule über den Verteiler (sofern vorhanden) auf die einzelnen Zündkerzen. Dies klingt recht einfach und unkompliziert. Allerdings muss hierbei berücksichtigt werden, dass es sich um eine sehr hohe elektrische Spannung in einer Höhe von bis zu 30.000 Volt handelt, die unter nicht gerade einfachen Bedingungen sicher an den Zündkerzen ankommen muss. Ungünstige Betriebsbedingungen, beispielsweise durch Hitze verursacht, stellen hohe Anforderungen an das Material der Zündleitungen. Dabei ist der einwandfreie Zustand des Kabelsatzes sehr wichtig für einen störungsfreien Betrieb des
Motors. Bereits ein einzelnes beschädigtes Zündkabel führt zu deutlichen Zündaussetzern. Außerdem stellt es ein nicht unerhebliches Sicherheitsrisiko dar. Eine fehlerhafte Isolierung der
Zündkabel kann zu Stromschlägen führen, wenn bei laufendem Motor die Zündkabel berührt werden.
Kupferzündleitungen und Widerstandszündleitungen
Grundsätzlich wird unterschieden zwischen Zündleitungen mit einem Kupferleiter im Inneren sowie sogenannten Widerstandsleitungen. Letztere haben im Gegensatz zu herkömmlichen Kupferleitern einen relativ hohen Innenwiderstand. Die Zündspannung sollte möglichst verlustfrei zur Zündkerze gelangen. Hohe Widerstände auf den Übertragungsweg dienen zur (Nah-) Entstörung einer Zündanlage, um verschiedene elektronische Komponenten, beispielsweise Motor- oder Getriebesteuergeräte, störungsfrei betreiben zu können. Die Höhe der Widerstände in den Zündleitungen wurde so bemessen, dass eine einwandfreie Übertragung der elektrischen Energie bei optimaler Entstörung gewährleistet ist. Entgegen der allgemeinen Annahme reduzieren die Widerstände weder die Zündenergie noch die Motorleistung. Zündleitungen mit einem Kupferleiter als Seele können natürlich auch verwendet werden. Sie werden vor allem in selbst konfektionierten Zündkabeln als Meterware eingesetzt. Die notwendigen Widerstände zur Entstörung befinden sich in diesem Fall beispielsweise in den Steckverbindungen der
Zündanlage.
Vorteile fertig konfektionierter Zündleitungssätze
Eine hohe Betriebssicherheit der Zündanlage ist sehr wichtig. Immer leistungsfähigere und kompaktere Motoren erreichen an den Oberflächen Temperaturen von mehreren hundert Grad. Gleichzeitig produzieren moderne elektronische Zündanlagen extrem hohe Spannungen. Diese hohen Anforderungen können selbst angefertigte Zündkabel aus im Handel erhältlichen Komponenten (
Zündkerzenstecker, Verteilerstecker und Zündkabel als Meterware) heute nicht immer erfüllen. Besonders die Verbindungen von den Zündkabeln zu den Zündkerzensteckern und Verteilersteckern stellen kritische Schwachstellen dar. Hier bieten sich fertig konfektionierte Zündleitungssätze an. Diese wurden auf den jeweiligen Fahrzeugtyp optimal abgestimmt und erlauben eine einfache Montage, da die Kabellängen genau stimmen und die Steckverbindungen einfach vorgenommen werden können. Das häufig umständliche Anbringen der Stecker an den Kabeln kann somit entfallen. Zündleitungen besitzen nicht zuletzt wegen der ungünstigen Betriebsbedingungen im Motorraum eine begrenzte Lebensdauer. Die Lebensdauer der einzelnen Zündleitungen endet häufig kurz nacheinander, weshalb sich der gleichzeitige Austausch aller Zündleitungen anbietet. Was liegt da näher, als auf einen kompletten Zündleitungssatz zurückzugreifen?