Zackenpinsel - ein Pinsel mit mehreren Pinselköpfen
Ein Zackenpinsel hat ebenso wie ein
Flachpinsel einen breiten, flachen Stil und eine Metallzwinge. Statt mit Borsten oder Haaren ist dieser besondere
Künstlerpinsel jedoch mit mehreren, kleinen Pinselköpfen besteckt, die nebeneinander angeordnet sind. Man könnte also sagen, ein Zackenpinsel besteht aus mehreren kleinen Pinseln, die zu einem großen zusammengefasst sind. Die Anzahl der Pinselköpfe beträgt je nach Modell und Pinselgröße zwischen drei und acht.
Zackenpinsel gibt es mit unterschiedlichen Haaren oder Borsten, mit Synthetikhaar für Öl- und Acrylfarbe ebenso wie mit Ziegenhaar, speziell für dünnflüssige Farben wie zum Beispiel
Aquarellfarbe oder Seidenmalfarbe.
Interessante Effekte mit dem Zackenpinsel
Ein Zackenpinsel lässt sich vielfältig einsetzen. Ursprünglich wurde er für Marmorierungen entwickelt, beispielsweise für die alte Handwerkskunst der Holzmalerei (Holzimitation). Heutzutage wird er jedoch auch von Künstlern gerne verwendet, um interessante Effekte zu erzielen.
Durch die parallel angeordneten Pinselköpfe lassen sich mit dem Pinsel parallele Linien ziehen, diese Eigenschaft kann man sich beispielsweise für abwechslungsreiche Muster zunutze machen. Besonders schöne Effekte können erzielt werden, wenn man jeden Pinselkopf mit einer anderen Farbe benetzt. In der Textil- und Seidenmalerei beispielsweise bieten sich so zahlreiche kreative Möglichkeiten.
Aber auch für realistische Darstellungen ist ein Zackenpinsel nützlich, beispielsweise zum Malen von Tierfell oder menschlichen Haaren und für verschiedene Strukturen in der Natur- und Landschaftsmalerei.